This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:IPU 上的 Linux IEC61850堆栈

Guru**** 2668255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613833/linux-am5728-linux-iec61850-stack-on-ipu

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

你(们)好

我使用的是 AM572x 定制板

我想使用来自 AM 5728 IPU 的 IEC61850 Linux 堆栈。
但是、TI 提供的 OpenOpenMP / OpenCL 似乎只能用于 DSP 内核。

我有一些问题。
问题1. OpenMP 和 OpenCL 能否仅使用 DSP 内核?
问题2. 如何在 IPU M4内核上使用 Linux 61850堆栈?

此致、

John Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    我们建议您将 IEC61850 Linux 堆栈移植到 M4上的 TI-RTOS。
    我们在 此处提供了 GOOSE 数据包过滤参考设计:www.ti.com/.../TIDEP0074
    是的、目前 OpenM/CL 仅支持 ARM/DSP 内核。

    此致、Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ARM 是 RT-Linux。
    能否在 M4内核上使用 TI - RTOS?

    如果两个操作系统正在运行、
    设备驱动程序是否可能发生冲突?
    有问题吗?

    对于您的答案、URL 是无效链接。

    此致、
    John Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在等待一个答案

    此致、John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、
    很抱歉耽误了时间...我正在与应用程序团队核实...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、


    是的、您可以在 M4内核上使用 TI-RTOS。 PDK 中有许多示例代码、您可以按照构建说明进行试用-

    此主题讨论如何解决常见驱动程序的冲突、例如在 ARM 上运行 Linux 时的 UART 和在 M4上运行 TI-RTOS 时的 UART: e2e.ti.com/.../2263656

    有一个期间(.) 然后单击上一个帖子中的链接、请尝试此操作

    此致、Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett

    感谢你的答复。
    这对我们有很大帮助。

    此致、
    John Kim