This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCIEVMK2X:使用 aif2LteSingleToneK2HTestProject 进行 CPRI 测试

Guru**** 2583225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609300/tcievmk2x-cpri-testing-using-aif2ltesingletonek2htestproject

器件型号:TCIEVMK2X
主题中讨论的其他器件:TCI6636K2HTCI6638K2K

尊敬的 TI 员工  

我有一些与 aif2 LTE 单音 测试项目相关的查询。  如何使用    Mistral RTM-BOC 在环回模式下测试 aif2 LTE 单音测试项目和 aif2LteCpriK2HTestProject。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知工厂团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大多数 AIF2测试是针对内部回送模式编写的、无需外部 EVM 连接。 代码需要修改才能使用 BOC。 您是否已学习 AIF2用户指南以了解将环回更改为外部的详细信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    正如 Dave 指出的、环回测试可能发生在硬件中的几个点。 串行器/解串器同时具有编码器(仅数字)和近端环回(包括数字和串行化以及模拟)。 1.0V CML 串行器/解串器信号是 Tx 和 Rx 的差分对、在 CPRI 模式下、不需要特殊的边带信号。 当我查看 Mistral RTM BOC 时、 www.mistralsolutions.com/.../

    此 K2H EVM/Mistral BOC 不支持 BOC 上的4通道 AIF2。 Kepler EVM 确实支持4个 AIF2通道。 要在 BOC 上交叉连接这些电缆、您需要在 SFP+壳体 Tx 与 Rx 之间连接电缆、以获得特定的通道集。

    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我需要修改代码的位置吗? 如果您有任何想法、我将更乐于解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    我可以将链接从4 (默认)更改为所需链接。 执行以下操作。 但我无法通过 RTM 分接卡路由该日期。 您能告诉我如何通过 RTM BOC 测试 aif2 CPRI 回路模式吗


    #ifdef 测试 CPRI
    {//1st Test - CPRI 4x for DL LTE 20Mhz - 2个连续链接-如果 EVM_TYPE = 0、则仅使用1个链接
    "CPRI_4X_LTLE_20MHz"、//测试名称
    // link0 链接1 链接2. 链接3. 链接4. 链接5.
    {0、 1、 0、 0、 0、 0 },//链接启用
    {4、 4、 4、 4、 4、 4. },//链接速率
    {DATA_TYPE_DL、DATA_TYPE_DL、DATA_TYPE_DL、DATA_TYPE_DL、 DATA_TYPE_DL}、// outboundDataType
    {DATA_WIDTH_15、DATA_WIDTH_15、DATA_WIDTH_15、DATA_WIDTH_15、DATA_WIDTH_15、 data_width_15}、// outboundDataWidth
    {DATA_TYPE_DL、DATA_TYPE_DL、DATA_TYPE_DL、DATA_TYPE_DL、 DATA_TYPE_DL}、// inboundDataType
    {DATA_WIDTH_15、DATA_WIDTH_15、DATA_WIDTH_15、DATA_WIDTH_15、DATA_WIDTH_15、 data_width_15}、// inboundDataWidth
    {DIO_0、 DIO_0、 DIO_0、 DIO_0、 DIO_0、 DIO_0}、 //不适用于 LTE 测试
    }、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如 Joe 在上面指出的、您需要一个 K2K EVM:

    >此 K2H EVM/Mistral BOC 不支持 BOC 上的4通道 AIF2。 Kepler EVM 确实支持4个 AIF2通道。 要在 BOC 上交叉连接这些电缆、您需要在 SFP+壳体 Tx 与 Rx 之间连接电缆、以获得特定的通道集。

    您使用的是哪种器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woodall、

    感谢您的快速响应。 我们将使用具有 TCI6636k2h 芯片的 TCIEVMk2X 评估模块。 我在此附上了有关产品规格的链接。  

      www2.advantech.com/Support/TI-Evm/EVMK2HX.aspx。 

    您能否解释  一下 Kepler 和 hawking EVM 之间的区别。

    为什么 TCIEVMk2X 不支持 LTE CPRI 测试?  

    哪个 EVM 具有 Kepler 器件? 您能否共享链接以启动购买  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我与其中一个电路板设计人员交谈、他说对于 K2K 或 K2H EVM、所有信号都路由到 AMC 连接器。  您将需要一张连接到此 AMC 连接器的卡、例如:

    http://silicontkx.com/index.php?route=product/product&product_id=52&tag=SMA

    任何此类卡都不是由 TI 制造或设计的、因此我们无法回答与使用相关的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭此主题、因为同一主题上还有另一个主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     Advantech EVM 上的 TCI6636K2H (TCI6638K2K)器件确实支持6个 AIF 端口。  4连接至 RTM 连接器、2连接至 AMCC 连接器。  EVM 上的66AK2Hxx 器件不支持 AIF 接口。

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们仍有的唯一建议是将通道5、6配置项目之一转换为使用通道1、2或3、4、并在 SFP 端使用环回
    通道1 Tx ->通道1 Rx、通道2 Tx ->通道2 Rx。 (可以尝试对通道3、4执行相同的操作)。 aif2LteCheckRfK2HTestProject.txt
    位于 C:\ti\pdk_keystone2_3_01_04_07\packages/ti\drv\aif2\test\chpricf. 如果您有疑问、Dave 必须提供有关转换的其他信息。 您需要对哪个通道进行 AIF2更改、您还需要对该通道进行正确的串行器/解串器配置。 如果速率相似、差异串行器/解串器将是不同的地址范围。 AIF5、AIF6是一款双通道串行器/解串器。 AIF1.2.3.4是一种4通道串行器/解串器。

    我没有运行这些测试。 其基础是 RFSDK1编码。

    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Joe:

    感谢您的指导。 我已在 TCIEVMk2X EVM (TCI6636k2H)中测试了上述示例。 我在此附上了测试控制台结果供您参考。 但它仅在内部回路模式下工作(无 Mistral 分线卡)。 请指导我进行编辑
    aif2ltechcrkfk2htest project.txt 文件和示例代码,用于使用光纤电缆通过 Mistral 分接卡测试 CPRI。

    [C66xx_0]开始 AIF2 LTE CPRI 中继软件测试
    软件配置:lTE_RELAY_20MHz_RF_SINGLE_TONE
    RX 队列通道中接收到的单片数据包数量0:14
    通道 TX 空闲队列中的单片数据包数量0:14
    RX 队列通道中接收到的单片数据包数量1:14
    通道 TX 空闲队列中的单片数据包数量1:14
    测试 A)单片数据包数据恢复:在 CHAN 上:0为:14
    测试 A)单片分组数据恢复:在 CHAN 上:1为:14
    测试 a)单片数据包数据发送/接收:通道通过:2.
    测试 B1)单片数据包 Tx 描述符计数:0通过
    测试 B2)单片数据包 Tx 完整描述符计数:28通过
    测试 B3)单片数据包 Rx 描述符计数:0通过
    测试 b4)单片数据包 Rx 自由描述符计数:28通过

    结束 LTE_RELAY_20MHz_RF_SINGLE_TONE 测试
    测试:结束 AIF2 LTE 20Mhz 射频测试
    所有测试均已通过


    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



    aif2ltechcrkfk2htest project.txt 文件


    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    -ccs.configurations K2H_LBACK K2H_LBACK_be EVM6638K2K
    -ccs.setCompilerOptions "-DEVM_type=6 -DDEVICE_K2H -DCPRI_RELAY_CFG=1 -DCPRI_RELAY_RATE=20 -DLTE_RATE=20 -DLOOPBACK "@配置 K2H_LBACK
    -ccs.setCompilerOptions "-DEVM_type=6 -DDEVICE_K2H -DCPRI_RELAY_CFG=1 -DCPRI_RELAY_RATE=20 -DLTE_RATE=20 -DLOOPBACK "@配置 K2H_LBACK_be
    -ccs.setCompilerOptions "-DEVM_type=7 -DDEVICE_K2H -DCPRI_RELAY_CFG=2 -DCPRI_RELAY_RATE=20 -DLTE_RATE=20 -Duse_SMA "@配置 EVM6638K2K
    -ccs.setCompilerOptions "-i${CG_TOOL_ROOT}/include "
    -ccs.setCompilerOptions "-i${AIF2_INSTALL_PATH}/ti/drv/aif2/test/utils "
    -ccs.setCompilerOptions "-mv6600 -g -mem_model:data=far_aggregates "
    -ccs.setLinkerOptions "-i${AIF2_install_path}/ti/drv/aif2/test/utils
    -ccs.setLinkerOptions "-stack_size=0x20000 -heap_size=0x20000 -ram_model
    -ccs.setLinkerOptions "-define=evm_type=6 -ldsplib.ae66 "@配置 K2H_LBACK
    -ccs.setLinkerOptions "-define=evm_type=6 -ldsplib.ae66e "@配置 K2H_LBACK_be
    -ccs.setLinkerOptions "-define=evm_type=7 -ldsplib.ae66 "@配置 EVM6638K2K
    -ccs.linkFile AIF2_install_path/ti/drv/aif2/test/utils/cslUtils.c
    -ccs.linkFile AIF2_install_path/ti/drv/aif2/test/utils/mnavUtils.c
    -ccs.linkFile AIF2_install_path/ti/drv/aif2/test/utils/aif2_osal.c
    -ccs.linkFile AIF2_install_path/ti/drv/aif2/test/utils/mathUtils.c
    -ccs.linkFile AIF2_install_path/ti/drv/aif2/test/cprichekrf/ltechkrf.c
    -ccs.linkFile AIF2_install_path/ti/drv/aif2/test/utils/appletonScbpSync.c
    -ccs.linkFile AIF2_install_path/ti/drv/aif2/test/utils/ppsGen.c
    -ccs.linkFile AIF2_install_path/ti/drv/aif2/test/utils/scbpfpga_spi.c
    -ccs.linkFile AIF2_install_path/ti/drv/aif2/test/utils/aif2_k2h_test.cfg
    -ccs.linkFile AIF2_install_path/ti/drv/aif2/test/utils/aif2_test.cmd
    rtsc.enablertsc