This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TCI6630K2L:外部调试器无法连接到第三个和第四个 DSP 内核

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613141/ccs-tci6630k2l-external-debugger-unable-to-connect-to-third-and-fourth-dsp-cores

器件型号:TCI6630K2L

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在尝试将 pktlib_DspOnlyk2lC66TestProject 示例刷写到 TCI6630K2L 的所有四个 DSP 内核。 它是一个多核示例、在第一个内核上运行时运行方式不同。

我使用 Blackhawk USB560v2 System Trace 对电路板进行编程。

当我尝试使用调试器连接到第三个和第四个 DSP 内核时、我在屏幕截图中看到以下错误

有人对这种情况的发生有什么建议吗? 我需要能够通过外部调试器刷写所有的 DSP。

感谢您的帮助、

Scott Briscoe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    我已将此内容转发给调试器专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!

    Scott Briscoe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    您使用的 CCS 确切版本是什么?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我使用的是 code composer 7.1.0.00016

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott -您能否尝试启动无项目调试会话并尝试手动连接到内核?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    是的、我可以连接到所有 DSP 内核、它们显示指向0x007FEFF4、而不是指向任何代码或主代码。

    我可以在项目上启动调试会话,然后转到“运行”->“加载”->“加载程序”,并获取前两个 DSP 内核以这种方式执行代码。 最后两个 DSP 内核不加载代码、它们变为正在运行的绿色箭头、但暂停时、它们仍然指向0x007FEFF4。

    Scott