This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:修改 DHCP 发现包的客户端标识符

Guru**** 2542620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613091/linux-am3352-modifying-the-client-identifier-of-dhcp-discover-package

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

尊敬的 TI 团队:
我将使用 BeaglebonebBlack 测试 Gemalto 的4G/LTE USB 调制解调器 ELS61。

如果我将 Debian 映像和 SNED AT 命令用于 USB 调制解调器、ETH1可以获得 IP。
如果我使用 TI Linux SDK 和 SNED AT 命令连接到 USB 调制解调器、则 ETH1无法获取 IP。

我使用 tcpdump 来捕获 eth1的数据包、我在 TI-SDK 和 Debian 上找到 DHCP discover 包的不同内容。
我的问题是如何将 TI SDK 的"客户端标识符"修改为 Debian 的"客户端标识符"。

请给我一些建议、谢谢。

附件是 TI-SDK 和 Debian 的日志。

Debian 映像: beagleboard.org/latest-images

TI Linux SDK 04.00.00.04 (预编译的 BSP 二进制文件和根文件系统) software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

来自 Will Hsu