This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5728:USB 参考手册

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607195/rtos-am5728-usb-reference-manual

器件型号:AM5728

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在努力在 AM572x EVM 板上制作 USB 音频设备。

我为 AM572x SYS/BIOS 使用了 PDK、但它只能是大容量存储
器件。

我已经阅读了 AM572x 技术参考手册(spruhz6h.pdf)、但是
这是不够的。 本手册第24.7节"超高速 USB DRD"
如下所示。

>注:本章用于描述第三个的集成
>当事方 USB 子系统、因此不应被视为足以满足这些要求
>希望修改现有的 Linux USB 驱动程序或创建新的驱动程序
>驱动程序来支持此控制器实现。 为那些做的人准备
>希望大幅修改现有的 Linux USB 驱动程序、或
>创建新驱动程序、请联系您的 TI 销售代表以了解详情
>有关如何根据 NDA 获取第三方文档的信息。

我可以签署 NDA。 请给我提供更多足够的 USB 参考
AM572x 手册。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这不能通过这个论坛来实现。 TRM 明确指出:

    "...有关如何在 NDA 下获取第三方文档的更多信息、请联系您的 TI 销售代表。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    >此操作无法通过此论坛完成。 TRM 明确指出:

    我看到了、但我们的机构(和 TI 日本)说要将这个问题发布到 E2E 论坛。 我将重试联系他们。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要签署 NDA、您需要与 TIJ 沟通...我们无法通过 e2e 处理 NDA 问题。 请联系支持您的帐户的销售团队、如果他们有疑问、可以联系我们的合同团队。 很抱歉造成混淆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的建议。

    我已通过我的机构联系 TI 日本、一段时间后、我可以签署 NDA 并获取 AM572x 的 USB 参考手册。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的报告。 我很高兴看到它得到了解决。