This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DM388:DM388音频问题

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCSK388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608205/linux-dm388-dm388-audio-issue

器件型号:DM388
主题中讨论的其他器件:TMDSCSK388

工具/软件:Linux

您好!

    我目前正在使用 IPNC RDK 3.9.0处理 DM388视频处理器。 在此过程中、我已进行实时流式传输、我已正确接收视频、但我必须遇到音频问题。 我在重新绑带页面上启用了音频、我从 TMDSCSK388板获取了音频、但无法将音频发送到 TMDSCSK388板、这意味着在 TMDSCSK388中仅发生单向通信。 那么、我们如何实现全双工通信。 我已经安装了 TI981xx PSP 音频驱动程序、但遇到了相同的问题。

    因此、请尽快为我提供一个简单的解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    启用来自 Web UI 和插孔连接器规范中的线路的音频位于原理图“CON_AUDIOJACK4_STX-3500-4N”中,这应该足以通过 RTSP 流式传输音频。

    但是,您可以尝试的是,禁用服务 ipnc-rdk-usecase.service (/etc/systemd/system)的用例,然后尝试录制来捕获音频,然后您可以尝试上述步骤进行流式传输。 请确保您设置了相应的卷、请参阅/opt/ipnc/autorun-usecase.sh。

    谢谢、此致、

    Vishwanath Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

         我被检查卷级别是否正确、但我不知道如何禁用此 ipnc-rdk-usecase.service 文件?

    谢谢、此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 Linux systemctl 命令,

    "systemctl 禁用 ipnc-rdk-usecase.service"

    谢谢、此致、

    Vishwanath Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    禁用 ipnc-rdk-usecase.service 文件后、DM388CSK 程序无法正常运行。 它只需检查互联网连接并创建以太网链路、然后立即终止。
    它只提供已初始化的输出非阻塞池。




    正在启动网络服务...
    [确定]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
    [确定]达到目标登录提示。
    [5.027481] Net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.10 (0)
    [5.032842] net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.3
    [5.041345] net eth0:Phy found:id is:0x2000a231
    [5.046416] libphy:找不到 PHY
    [5.049840]网络 eth0:从机1上未找到 PHY ""、错误-19
    [确定]已启动网络服务。
    [5.151938] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    [确定]已到达目标网络。
    正在开始网络名称解析...
    [确定]已开始网络名称解析。
    [确定]已启动 uim-sysfs.service。
    正在启动 telnetd.service ...
    [确定]已启动 telnetd.service。
    正在启动 thermal-zone-init.service ...
    [确定]已启动 thermal-zone-init.service。
    [确定]已达到目标多用户系统。

    _________ _________ _ _
    ||_|_______|_|_|__||_
    | |_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
    ||||||||、||||||||||||||||||________________||
    |__| |__|

    Arago Project http://arago-project.org ti81xx ttyS0

    Arago 2016.05 ti81xx ttyS0

    ti81xx 登录:[9.036153] cpsw 4a100000。以太网 eth0:链接已打开- 1Gbps/全-流控制已关闭
    [9.043913] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路就绪
    [86.372554]随机:非阻塞池已初始化







    谢谢、此致
    Akshay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的正确控制台,您可以登录。 我在共享日志中没有看到错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

         在日志中没有错误、但程序的实际流程 已终止、这意味着 DM388CSK 板不提供 RTSP IP 来在 WebUI 上流式传输实时视频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们禁用的服务 (ipnc-rdk-usecase.service)可为您实现所有功能。 由于我们禁用了它,因此您将无法获得任何 RTSP 链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    如果我没有获得 RTSP 链接、那么我如何检查 DM388的音频。

    此致、
    Akshay。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    请使用 amixer 命令进行/opt/ipnc/autorun-usecase.sh 中提供的卷设置。 然后使用 arecord 录制或 aplay 播放/opt/ipnc 中提供的音频示例文件。 将您的插孔适当连接到 Line In (线路输入)或 Line Out (线路输出)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

         我不 想录制然后播放录音、我希望一次进行双向通信、即从系统到板、从板到系统。 那么、如果是、如何实现呢?

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akshay Thite、

    管道没有双向通信。 这是一个特殊用例。 我建议您探索 openRTSP (客户端位于 DM38x 端)并通过在 PC 中建立 RTSP 服务器从 PC 发送音频
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    通过在 PC 中建立 RTSP 服务器、可以实现双向通信、我还能为移动电话开发这种服务器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 您可能需要照顾 Echo。 您可以在软件或硬件中使用回波抵消。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    对于直播音频流、我该怎么办?

    此致、
    Akshay。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    对于直播音频流、我该怎么办?

    此致、
    Akshay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akshay、

    在 PC 端、您需要通过 RTSP 流从 MIC 传输音频、如上所述。