This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5535:4096 FFT 计算

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607541/tms320c5535-4096-fft-computation

器件型号:TMS320C5535

您好!

我有4096个实数点、我需要为其计算 FFT。 我不熟悉 DSP、因此在理解 HWAFFT (参考-spruh87h.pdf)时遇到问题  

能否 有人与我分享 一个包含 一些测试值的工作项目(COE Composer Studio)、我可以参考这些测试值以了解并 根据我的需求进行修改。

谢谢、

Abhik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhik、

    此应用手册应能帮助您访问 www.ti.com/.../sprac34.pdf 、尤其是 CFFT 目录。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Lalindra 的回答。

    我看到有1024点的限制。 您能否告诉我需要对4096点进行哪些更改?

    最棒的
    Abhik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhik、

    请参阅此主题、了解 HWAFT 上支持的点。
    e2e.ti.com/.../269367

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lalindra 您好、

    我最初使用 DSPLIB 计算1024点的 FFT。 我按照文档(sprac34.pdf)执行了这些步骤、并成功完成了所有步骤。

    但是、我是一条警告消息、如- hwafft 函数隐式声明。

    谢谢、

    Abhik

    下面的屏幕截图 :

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhik、

    请查看此主题、其中有人对这些警告有与您相同的问题。 希望这有助于解决问题。

    e2e.ti.com/.../126318

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lalindra 您好、

    为了获得更好的技术知识、我尝试了您建议的线程中4096 FFT 点的计算代码(e2e.ti.com/support/dsp/c5000/f/109/t/269367)。 由 Mark 上传的"5808.test.c"文件出现编译错误-"Unable to find twided_buf"、但它已在.cmd 文件中定义。 出现此错误的原因可能是什么?

    我可以简单地在数组中定义 Twiddle 因子、而不是使用 twidede.asm 文件吗?

    请帮我解决这个问题。

    谢谢、
    Abhik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正在跟踪@ e2e.ti.com/.../616124中的上述问题、关闭此主题
    Lali