This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8148:使用 DCC 为新传感器校准 ISS

Guru**** 2556120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613946/tms320dm8148-calibration-of-the-iss-with-dcc-for-a-new-sensor

器件型号:TMS320DM8148

大家好、  

我们的客户尝试使用 DCC 对 ISS 进行新传感器校准、但遇到了一些问题。 首先、原始图像采集与文档中的描述不符。 文档指出、原始捕捉是直接来自传感器输出的、无需预处理。 但是、使用 IPNC RDK 3.8、捕获的原始图像实际上是 ISIF 模块的输出、它应用黑色钳位和2D-LSC 以及数字增益。 因此、在开始校准之前、黑钳位 ofset 寄存器应设置为"0"、并且应在目标上关闭 LSC。 否则、自动检测黑电平分次会产生错误的结果。

最后、黑电平减影插件工作正常。 但对于 LSC 和 AWB 插件、我会遇到错误。  

运行 LSC 插件时出现错误"Image bit depth is incorrect"(图像位深度不正确)。 如果将"LSC Enable"设置为"Off"、我只能继续并生成 xml 和 bin 文件。  

使用4个参考和2个室外快照运行 AWB 插件可提供多种以下警告

{警告:冒号运算符用作索引时需要整数操作数}
-->在 AWB_GET_DATA_LP 中,地址为271
TI_AWB_Calibration 中的"SAFLE"
TI_AWB_Calibration_INITF 中的"169

matlab_log.txt 文件中的最后一个错误:

>索引超出矩阵尺寸。
469时=> AWB_GET_DATA_LP 中出错
13时=> TI_AWB_Calibration 中的错误
169时、=> TI_AWB_Calibration_INITF 中出现错误

我使用 DCC v3.0.1并安装了"MCRInstaller-7.13-Win.exe"和"ActivePerl-5.12.2.1203-MSWin32-x86-64 x86-294165"。 我在 Win7 64位和 Win XP 32位操作系统上都尝试过它。  解决这个问题的一些帮助将会非常好。  

此致、

Oğuzhan Demirci

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oguzhan、

    我将通知 IPNC RDK 团队寻求帮助。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、
    他们还要求提供用于校准的高级版 DCC 工具。 我们如何使用此工具?
    谢谢你
    Ozi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Pavel
    RDK 团队是否提供任何更新?
    此致、
    Ozi