This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:如何在 CCS v6上构建 IPC 示例?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613272/ccs-how-to-build-ipc-exmaple-on-ccs-v6

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在尝试从 IPC (IPC_1_25_03_15)重建通知示例

我使用以下封装:

xdctools_3_32_00_06_core

BIOS_6_46_00_23

CCS 版本:6.1.3.00033  

 来自 CCS 的错误:

未定义的首次引用
符号
------ --------
TI_sdo_ipc_gates_GateMPSupportNull_query_E P:\P16028DSP_doNOTmove\in-Development_Software\DSP\IPC_LED_DSP\Debug\configPkg\package\ccfg\app_pe674.oe674
TI_sdo_ipc_gates_GatePeterson 查询_E P:\P16028DSP_doNOTmove\in-Development_Software\DSP\IPC_LED_DSP\Debug\configPkg\package\ccfg\app_pe674.oe674
TI_sdo_ipc_堆_HeapMemMP_isBlocking_E P:\P16028DSP_doNOTmove\In 开发软件\DSP\IPC_LED_DSP\Debug\configPkg\package\ccfg\app_pe674.oe674

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitesh、

    您使用的是什么器件?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好| Todd、很抱歉、忘记了、我正在使用 OMAP L138 DSP 内核。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、单核 IPC notify 环回示例设计确实起作用。 但多核 IPC 通知示例失败...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitesh、

    处理器团队现在处理 IPC 问题。 我已通过 Ping 命令他们来查看您的问题。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 希望我们能尽快回来。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mitesh、

    您使用的是较旧版本的 IPC 以及较新版本的 TI RTOS 和 XDC 工具。 我建议您使用 IPC 中指定的兼容版本。 n`t 建议您使用软件开发套件、其中软件的所有兼容版本都捆绑在一起、这样您就不会遇到此类问题。

    通常、对于缺少的符号、您应该能够使用 IPC 软件包内的 Windows 或 Linux grep 搜索符号、并确保您的配置包含相应的 IPC 模块、如 GateMP、GatePeterson 和 HEapMem。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 请告诉我要使用哪个版本或 SDK 来执行此操作。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mitesh、

    适用于该器件的 Processor SDK RTOS 包含操作系统、IPC 和 XDC 工具的所有兼容版本。

    您需要从以下位置下载 SDK:
    www.ti.com/.../processor-sdk-omapl138

    此致、
    Rahul