This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:MAD 实用程序示例构建

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610314/ccs-tms320c6678-mad-utilities-examples-build

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我需要您的帮助、因为我在遵循以下用户指南时遇到了一些问题: processors.wiki.ti.com/.../MAD_Utils_User_Guide

在演示逐步演示之后,在步骤 Prelinker 模式演示中启动命令./build_loader_lnx.sh C6678,命令文件不正确。

具体来说、我必须修改文件 lnk_C6678.cmd、因为 PMEM:  O = 0x800000   l = 0x5000太小、无法分配生成的应用程序、现在我放置 PMEM:  O = 0x800000   l = 0x6000

使用 CCS 加载和运行 MAD 链接映像步骤之后生成的*。bin 文件不起作用、因为以下错误代码:C66xx_0:数据验证在地址0x9e000000处失败

 

对此有什么建议吗?

提前感谢您、

维托里奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vittorio:

    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vitorio、

    请提供您正在使用的 SDK 版本、以及您是否正在尝试在 Windows 或 Linux 环境中构建该版本。

    在外部存储器地址范围内的存储器中报告数据验证错误。 您能否确认在连接到内核时运行了 GEL 文件。 GEL 初始化 SOC 上的时钟并配置外部存储器。

    此致、
    Rahul