This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/DM388:根据应用程序更改程序

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613874/starterware-dm388-change-the-program-as-per-application

器件型号:DM388

工具/软件:Starterware

你(们)好,先生  

我想根据我们的要求更改 IPNC_RDK 的程序。 是否有人可以帮助我找到实际源文件、使其从程序运行的位置? 我想根据我们的要求更改此文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

    您能解释一下您想做什么更改吗?

    运行应用程序(Tristream FullFeature)的主函数位于以下文件中

    source/IPNC_RDK/IPNC_mcfw/demos/mcfw_API_demos/multih_usecase/ti_mcfw_ipnC_main.c

    函数流如所示

    Main()->App_runDemo->VSYS_CREATE->MultiCh_createTriStreamFullFtr

    此致、

    Anuj

    Pathpartner Technology Pvt Ltd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anuj 先生:
    感谢您提供此信息。 我想添加一些传感器、因此根据我们的应用、我们需要对程序进行一些更改。 您是否可以在 IPNC_RDK 中拥有与更改程序相关的任何文档/ pdf 文件、还可以提供程序的一些 pdf 文件实际流程?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    我们正在等待答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好普拉什特、

    请查看这些文档
    配套资料/ IPNC_RDK_McFW_UserGuide.pdf
    配套资料/应用/ IPNC_RDK_Sensor_Integration_Guide.pdf

    此致、
    Anuj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、先生、但我们没有获得第二个 pdf。 我们在配套资料文件夹中搜索该文件。 我们使用的是 IPNC_RDK_3.9.1。
    是否可以向我发送清除路径或 pdf 文件?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    当我在 CCS 中构建 Source/IPNC_RDK/IPNC_mcfw/demos/mcfw_api_demos/multih_usecase/ti_mcfw_ipnc_main.c 文件时、我收到错误。 我在 CCS 中打开了该文件、并尝试构建该文件。

    我认为这个文件调用了另一个函数、因此、我们得到了一个错误。
    错误:gmake 错误函数。

    您可以将所有文件位置发送给我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好普拉什特、

    我认为您使用的是 IPNC RDK V3.8、其中 IPNC_RDK_Sensor_Integration_Guide.pdf 可用。
    它已从 V3.9中删除,因此您将无法找到它。
    如果您有 IPNC RDK V3.8、则可以在此处参考或联系您当地的 TI FAE。
    因为 V3.8已获得许可、所以我们无法共享此文档。

    此致、
    Anuj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    那么、我如何在编程中更改呢? 您还能帮助我解决 ti_mcfw_ipnc_main.c 的问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好普拉什特、
    您是如何构建的?
    您在使用 makefile 构建它时是否会遇到相同的错误?
    您能否分享构建该功能的步骤。
    您是否参考了任何文档?


    此致、
    Anuj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    我不会将任何文档用于构建和编译该文件、因为我没有在 IPNC_RDK_3.9.1中获得任何有关编程更改的文件。 此外、我们还会在 CCS 中编译诊断项目。
    但这次我们只想编译主编程文件、我可以原样从 CCS 中打开该文件、并尝试构建该文件。 但是、我们得到了一个 gmake 错误或与我之前告诉过的相同的错误。

    过程:我可以在 CCS 中打开该文件并直接编译它。 如果我错了、请指导我。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好普拉什特、

    您将无法仅编译该文件、因为在内部调用某些其他文件中的其他函数并使用一些库头文件。 因此、我建议您使用 makefile 来构建所有内容。

    从顶部目录 IPNC_RDK/创建 ipncapp 将构建应用程序。

    此致、
    Anuj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    但是、当我可以附加该文件(一些库、头文件)时、我会得到该文件的一些相同名称、因此我如何才能找到该差异?
    我可以使用 makefile.depend 文件并构建程序吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好普拉什特、

    我建议您使用位于 Source/IPNC_RDK/Makefile 中的 makefile 文件。
    它将在代码中构建您的所有更改。
    使用 make ipncapp 命令来构建您所做的更改。Source/IPNC_RDK/IPNC_mcfw/目录(ti_mcfw_IPNC_main.c)。

    此致、
    Anuj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    我需要1个帮助来解决该错误。
    我正在构建 IPNC_RDK_maain.c 工程、但遇到1个错误。 我不理解如何移除该错误、因为如果我链接了所有头文件和源文件、那么为什么会出现这种类型的错误?
    我根据 make 文件链接了一些头文件和源文件。

    错误:#148声明与"int pthread_mutex_destroy (pthread_mutex_t*)"不兼容(在"/home/ubuntu14_04/ccsv7/tools/compiler/ti-cgr-arm_16.9.0LTS/include/_pthread.h "的第68行声明)

    当我在 CCS 中单击上述错误时、pthread.h 文件会打开、并指示行号756、即"extern int pthread_mutex_destroy (pthread_mutex_t*_mutex)"

    您能否为该错误提供解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    我们正在等待您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    DM388CSK 的构建尚未经过测试。
    因此、没有这样的文档。

    此致、
    Anuj