请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2H12 主题中讨论的其他器件:MATHLIB、 SYSBIOS
工具/软件:TI-RTOS
我正在寻找一个示例、或一个解释相关步骤的文档、以便在我的 EVM 上通过以太网启用 TCP/IP 通信。 我正在寻找在 SYS/BIOS 上运行的东西(不是裸机或 Linux)。 我有 CCS7.2 (在 Win10上)、我认为我安装了适当的 PDK 和 SDK、但我找不到示例来实现这一点。
简单的 hello world 或 echo 应用程序就可以了。 TCP 或 UDP。 获取一些线索。
Mike