This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6672:调度程序、IT 和交换机上下文

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, TMS320C6672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611767/rtos-tms320c6672-scheduler-it-and-switch-context

器件型号:TMS320C6672
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我想知道是否可以从 TI-RTOS 代码中提取专用于硬件中断配置、循环任务调度和任务之间保存/恢复上下文的代码部分。
如果是、具体位置在哪里?

提前感谢您、

此致
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将此内容转发给 TI-RTOS 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请解释您的项目的意图。 调度程序和线程类型是 TI RTOS 的主要特性。 n`t 您希望使用这些功能、那么为何不按原样使用 TI RTOS 产品。 请注意、调度程序在 TI RTOS 中不是循环的、而是抢先式的(最高优先级任务始终首先运行)

    如果目的是创建自定义 RTOS、则可以使用此代码作为参考、因为 TI RTOS 内核是开源的。 这些模块可位于 SYSBIOS 安装中的以下位置:
    BIOS_6_46_04_53\packages/ti\SYSBIOS

    如果您不熟悉此操作系统、您可能会发现此功能很有用:
    training.ti.com/ti-rtos-workshop-series
    processors.wiki.ti.com/.../BIOS_FAQs

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的项目的目的是:
    1 -一个调度程序、具有两个任务(一个高测试任务和一个最低任务)
    2-此调度程序应为抢先式调度程序(首先运行高优先级任务)
    3 -编译这个极简的源代码
    4 -在 TMS320C6672上运行它

    您能否提供一些有关我需要在 BIOS_6_46_04_53\packages/ti\SysBIOS 下执行的操作的更多信息?

    此致、