This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8168:TMS320DM8168处理器在流视频时挂起

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613841/tms320dm8168-tms320dm8168-processor-is-hanging-while-streaming-video

器件型号:TMS320DM8168

大家好、

我们设计了基于 DM8168处理器的定制板。 问题在于、当我运行 GST 流水线以流式传输或捕获电路板挂起的视频时。 从硬件角度来看,我们已经验证了所有电源、复位、时钟和所有看起来都正常,即使电路板挂起时,所有电源、时钟、复位都是稳定的。  DDR3上有什么可查的吗?  我们使用的是 Micron DDR3器件 MT41K128M16JT-125、并已在旧生产批次中进行了验证。 我们在新组装的电路板上看到此问题,这是因为 DSP 内核吗?  有什么建议吗?  

我已经阅读过旧线程、问题看起来与我们看到的类似(以下是该线程)、这是否解决了? 是否有来自用户的任何更新?

http://e2e.ti.com/support/dsp/davinci_digital_media_processors/f/717/p/437079/2211341#2211341

下面是我们用于流式传输视频的 GST 流水线:
GST-LAUNCH-0.10 OMX_CAMER 输入接口=VIP1_Porta CAPTURE-MODE=SC_NON_MUX OVERRIDE OVERRIDE -颜色空间=false VIF-MODE=16BIT!VIDEO/x-RAWE-YUV、FORMAT=\(fourcc\) NV12、帧速率=\(frame\) 50/1、width=(720\(720\(int) 1280!)高度! 很棒! OMX_h264enc 配置文件=8输入缓冲区=2输出缓冲区=2! 排队! rtph264支付! udpsink 主机=192.168.13.35 TTL-MC=32端口=5004
请告诉我们您对此的宝贵意见、  
此致、
Shyamsundar