This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2L06:DEVSTAT 寄存器中的保留位是什么意思?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612434/66ak2l06-what-do-the-reserved-bits-mean-in-devstat-register

器件型号:66AK2L06

大家好、

如下链接所示:

e2e.ti.com/.../2253607

我仍在处理电路板上的次级 ARM 启动问题。

我们在电路板上使用的是66AK2L06、它没有专用的 FPGA 和 MCU 来控制作为 EVM 的引导序列。

但我们已通过数据表检查它是否满足电源和引导序列要求。

我已经使用 TCI6630K2和66AK2L06 (手动更换)测试了 TI EVM。 EVM 上没有任何问题。

我注意到、保留的 DEVSTAT 位值在我们的电路板和 EVM 之间是不同的。

电路板上的值为0x12408087、而 EVM 上的值为0x02008087 (bit22有所不同)。

我认为、DEVSTAT 中的位22可能 会反映   电路板上66AK2L06未满足的条件。

有人知道 DEVSTAT 寄存器中的保留位是什么意思吗?

我们将感谢您的任何帮助。

此致、
Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    我已通知工厂团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    保留位仅供内部(TI)使用。  他们没有面向最终用户的应用程序。

     Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dave、

    我不想在我的应用程序中使用保留位。

    从数据表中、位24位20指示通过外部引脚锁存的自举值。

    我怀疑我们可能错误地连接了一些引脚、这会导致辅助 ARM 内核无法启动。

    我只想知道位22对应的引脚。

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    保留位不一定映射到引脚。 它们可能映射到内部条件。
    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现次级 ARM 无法启动的根本原因。

    如数据表所示、一些电源要求更加严格。

    当次级 ARM 启动时、DEVSTAT 寄存器中的位22会按预期清零。