This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:UDP 弹药问题

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613463/ccs-tms320c6748-question-of-udp-conmunition

器件型号:TMS320C6748

工具/软件:Code Composer Studio

我在 C6748上开发了 UDP 通信测试。 发送96次数据后发现了一个问题。编程没有运行到中断函数中。

 IntRegister (C674x_MASK_INT4、EMACCore0RxIsr);//setup  中断函数

 IntEventMap (C674x_MASK_INT4、SYS_INT_EMAC_C0RX);

静态空 EMACCore0RxIsr (void) /// 中断函数定义

IntEventClear (SYS_INT_EMAC_C0RX);

lwIPRxIntHandler (0);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 反馈将发布在此处。

    同时、您能否分享您正在使用的 SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 StarterWare_1_2和 lwip-1.3.2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LWIP 是我们在此器件上不再支持的第三方堆栈。 Starterware 软件包可供下载和使用、但我们很关心目前仅支持具有 NDK 堆栈的 Processor SDK RTOS、用于联网。

    对于 LWIP 问题、您可能会更幸运地在 Starterware 论坛上发帖、在其他平台上使用此技术。