This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3351:要使用哪款 Sitara 处理器

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609302/am3351-which-sitara-processor-to-use

器件型号:AM3351
主题中讨论的其他器件:AM4372

我想在 我的设计中使用 Sitara 处理器。 我希望拥有 DDR3L、USB、以太网、并能够安全启动它。   AM3351BZCE60来完成所有这些任务。 哪一种稳压器也是其理想的稳压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有 AM335x 器件都具有 DDR3L、USB 和以太网接口。 根据您的引导要求、您需要一个 HS 器件。 有关 HS 器件的更多信息、请参阅以下文档:www.ti.com/.../spry305.pdf 并直接与 TI 联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HS 代表什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HS =高安全性
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您正在为低批量应用寻找 HS 器件、我建议您也查看 AM437x。
    请查看此页面 :www.ti.com/.../tmdsevm437x 、其中有一个链接 www.ti.com/.../swlicexportcontrol.tsp 、您可以在其中请求更多信息...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM335x 和 AM437x 系列器件之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试进行汇总、但可以在此处找到更多详细信息:(您可以转到我们的产品选择页面、选择 AM335x 和 AM437x 并比较两个系列)

    AM437x 是 Cortex A9与 A8、具有32位 DDR 总线与16位、QSPI、2个并行摄像头端口、四核 PRU 与 双核、2个 ADC 与1、且具有安全启动版本、允许客户烧录密钥。

    有关安全引导版本的更多详细信息、请访问 :http://www.ti.com/tool/tmdsevm437x (请查看安全引导 EVM 模块)

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM437x 的问题是比 AM335x 大得多。 选择 AM335x 的主要原因是它更小、并且没有我不需要的所有额外功能。 安全处理器是一项主要要求、即使它不是一个非常快的要求也是如此。 如果 AM437x 是唯一一个执行安全引导的器件、那么我会牺牲空间而不影响功能。

    如何与 TI 签订 NDA?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 AM437x 高安全性 NDA、请在以下链接下填写表格:
    www.ti.com/.../swlicexportcontrol.tsp
    感谢您考虑我们的器件。 我们还有 AM4372、这是我们最小的 AM437x。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更小意味着更小的封装内部尺寸还是更小的封装尺寸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在特性方面...相同的封装(17x17)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我填写了您提供链接的表格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的...您很快就会收到我们的反馈...感谢您考虑我们的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这听起来可能是一个愚蠢的问题,但我想问。 是否可以在 BeagleBone Black 上开发软件并在之后使用 AM335x 或 AM437x 等 Sitara 器件将其迁移到其他电路板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的 Processor SDK 是适用于 AM335x、AM437x、AM57x 等 Sitara 器件的通用软件。 某些外设是相同的、有些则不是相同的、总的来说、您可以将应用程序从一个设备迁移到另一个设备。 这就是我们处理器 SDK 的优势...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我似乎无法获得 NDA。 是否有另一种安全引导方法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有安全启动文档均处于 NDA 状态、包括对高安全性 EVM 的访问。 另一种方法是将外部 TPM 与我们的标准设备结合使用。