This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2H12:USB、FATFS 示例

Guru**** 2559970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613093/rtos-66ak2h12-usb-fatfs-examples

器件型号:66AK2H12

工具/软件:TI-RTOS

pdk_k2hk _4_0_6 pdkObjectCreate.bat 建议存在 USB 和 FATFS 示例。  但是、似乎没有。

是否有在 TI-RTOS 下运行的 USB (存储驱动程序和 CDC 驱动程序)和 FATFS 的示例?  如果是、在哪里可以找到它们?

谢谢!

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    我安装了早期的 PDK 版本、是的、RTOS 有 USB 和 FatFS 示例。
    运行:
    CD ~/ti/pdk_k2h_2_0_3/packages
    pdksetupenv.sh
    pdkProjectCreate.sh K2H 全小型 USB ARM

    pdkProjectCreate.sh K2H 全是小 fatfs arm

    如果您想创建一个 DSP 项目、您可以将最后一个参数从 ARM 更改为 DSP。

    在执行上述操作后、您的项目将进入 /packages/MyExampleProjects. 将此项目导入 CCS、您将看到其源文件(.c 和.h 文件)。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Yordan。 您能否提供指向上述 PDK 版本的链接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想更正 Yordan`s 关于 K2H 平台上 USB 和 FATFS 驱动程序支持的声明。 目前、仅 K2G 和 Sitara 器件支持 USB 和 FATFS 驱动程序、如 Processor SDK RTOS 发行说明中所示:

    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Release_Notes
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Rahul 的澄清。

    我们的客户选择了 K2H 和 TI-RTOS、并且需要 USB、文件系统、网络、 SPI、UART、计时器和 PCIe 驱动器;它们使用 EVM 参考模型设计了自己的电路板。 我们可以看到 TI-RTOS 中提供的一些驱动程序。 用于 ARM、TI-RTOS 的 USB 和文件系统驱动程序是否即将推出、或者是否仅对该处理器不可用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、

    n`t SPI、UART、计时器和 PCIe 驱动程序、但我们没有任何计划为 K2H 添加 USB 和 FATFS 文件系统支持。
    FATFS 和 USB 驱动程序目前仅适用于此器件系列中的 K2G 器件。 您可以将其用作参考。

    仅此器件上的 ARM Linux 环境支持 USB 驱动程序和文件系统。

    此致、
    Rahul