This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2E05:使用 SBL 引导 SMP 模式应用程序

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611175/rtos-66ak2e05-booting-smp-mode-app-using-sbl

器件型号:66AK2E05

工具/软件:TI-RTOS

我正在 TI-RTOS 上开发基于 SMP 的应用程序。

我编写了代码、这在 CCS 环境中很好。

但当我闪存到 NOR SPI 时。 它不启动。

我在 RTSC cfg 中设置"true" Core.useKernelCmd。

Core.useKernelCmd=true;

我构建它以生成.out  

然后、我制作了 rprc 映像和多核映像、如下所示。

out2rprc xxx.out rprc

MulticoreImageGen LE 55应用4 rprc

将输出复制到 Processor SDK 的 prebuiltImage 文件夹并使用脚本刷写。  

%dss_script_DIR%\dss.bat program_evm.js tmdsevmk2e-le

重置终端后、始终显示 SBL 日志消息并停止。  

**** PDK SBL ****

引导成功!

开始解析用户应用程序

当我刷写单核非 SMP 映像时、它始终能正常启动并正常工作。

请告诉我在 TI RTOS 中刷写基于 SMP 的应用程序的正确方法。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否在此处提供您的输出文件和引导映像、以便我们可以在 K2E EVM 上重现此问题。 我的理解是、SBL 通过 processor_sdk_rtos_k2e_4_00_00_04\demos\posix-SMP 进行测试。

    该演示也会出现同样的问题吗?

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    posix-SMP 演示在 CCS 调试模式下工作。

    但当我刷写到 66AK2E EVM 时、它不起作用。

    日志在次级引导加载程序中显示挂起。

    引导映像是使用生成的

      >out2rprc dhry.out rprc

      >MulticoreImageGen LE 55应用程序4 rprc

    ========================================================================================================================================================
    这里是我测试 SMP 模式应用程序的工作之一。 它在 CCS 调试模式下工作良好。

    在刷写测试中、它在 bootlaoder 中失败。

    引导映像也是使用上述脚本生成的。

    e2e.ti.com/.../forsupport.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的是我的 MLO 映像、

    预构建文件夹剂量中的原始 MLO 影像不起作用。 我修改了 UART drvier 重新编译了 UART 驱动程序和 SBL。  

     

    此致、

    Jungkeun

    e2e.ti.com/.../MLO.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JungKeun、

    我在这一话题上投了球、因为我在另一个问题上被侧边跟踪。 我将从我们离开的地方挑选这个问题、并将尝试重现此问题、并尽快返回给您。

    此致、
    Rahul