This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5535:TMS320C5535:音频示例框架未按预期工作

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1184960/tms320c5535-tms320c5535-audio-example-framework-is-not-working-as-expected

器件型号:TMS320C5535

操作系统:Windows 11 Pro

CCS 编译器版本:CCS 版本12.1 (最新版本)

 

我们使用 TMS320C5535 eZdsp 套件在 Windows 11中演示音频示例。 但系统无法检测到 USB 端口、也会发现下面附加的相同错误。

此外、还通过在 SD 卡中加载映像文件在 Ubuntu 系统中进行了尝试。 仍未检测到 USB 端口。

在代码部分中、调试时、从下面附加的第136行代码中弹出未检测到的 USB。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meghana、

    CCS 12.1不支持 C55x 代码生成工具默认情况下、您必须从 TI 站点单独下载并安装 C55x CGT。

    此外、我认为连接的音频框架也基于 SYS/BIOS 5.42.02.10。

    主机 PC Windows 版本无关紧要、因为任何 Windows 版本都应支持 USB 音频类 v1.0。

    此致、

    Ming