This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:寄存器设置等的 GPU (SGX)信息

Guru**** 1145030 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1182124/am4378-gpu-sgx-information-of-register-settings-etc

器件型号:AM4378
主题中讨论的其他器件:AMIC120

各位专家、您好!

我的客户希望使用 AM437x 和 AMIC120 ARMRegisteredCortex -A9处理器技术参考手册中描述的图形加速器(SGX)。 但是、没有对寄存器设置等的描述、我们不知道如何使用它。

如何获取有关如何使用和配置它的文档?

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议查看 Imagination 技术 :https://pvrsupport.imgtec.com/。 如果您计划使用 Linux、我们仅提供以下内容:

    1. https://git.ti.com/cgit/graphics/omap5-sgx-ddk-linux/ ->内核驱动程序
    2. https://git.ti.com/cgit/graphics/omap5-sgx-ddk-um-linux/ ->未提供用户模式库和源代码

    此致、Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krunal、您好!  

    感谢你的答复。

    这次要使用的操作系统是 RTOS。

    我登录了您提供的 URL 并使用了 serch 函数、但未找到任何内容...
    (我查找了"SGX、德州仪器(TI)、AM437、Sitara"等。)
    我使用错误吗?

     如果客户签署 NDA 或其他内容、您是否愿意分享任何其他材料?

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第一步是转到我链接的 IMG 支持网站并与他们联系。 向他们解释您的用例和您的要求。 我们只能共享 Linux 驱动程序、但它需要 NDA、仍需要 IMG 的批准。

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krunal、您好!  

    很抱歉耽误你的回答。 感谢您的回复。  

    我明白了。  我将首先与 Imagination Technologies 联系。

    此致、
    还不错