This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMDSICE3359:示例项目位置

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSICE3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616917/rtos-tmdsice3359-example-projects-location

器件型号:TMDSICE3359

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我的计算机是 Win 7 32。

我的评估板是 TMDSICE3359

我将采纳  我在 processors.wiki.ti.com/.../SYSBIOS_Industrial_SDK_Getting_Started_Guide 上找到的建议

首先我安装 了 ccs_setup_7.2.0.00013.exe

接下来、我添加 了 ti-processor-sdk-rtos-am335x-evm-04.00.00.04-Windows-x86-Install.exe

我使用所有默认设置完成了安装。

我已成功编译并运行 Hello World。  

现在、我要运行一个使用以太网端口的示例和另一个使用 SPI 端口的示例。

之后,我准备开始我自己的工作。

在我的一生中、我找不到示例、这些示例应该低于  $(IA_SDK_HOME)。

 $(IA_SDK_HOME)不是 Windows 命令。

"set"显示所有当前 Windows 环境变量、但  没有 IA_SDK_HOME。

我猜  到 IA_SDK_HOME = C:\ti\processor_sdk_rtos_AM335x_4_00_00_04、但未找到示例项目。

我查看了 Resource Explorer。 它承认 存在 TMDSICE3359这样的东西、但不列出任何示例。

我应该在哪里查找示例?  

IA_SDK_HOME 应该指向什么路径?

我还应该安装其他东西吗?

您能否为我提供要下载的示例项目的 URL?

感谢你的帮助、

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您所提到的 wiki 链接适用于不再受支持的工业 SDK。 请从以下 wiki 链接开始: processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Getting_Started_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Biser、

    感谢你的答复。

    它提出下一个问题。

    在一个地方,他们告诉我:

    "注意 有关  建议的 CCS 版本、请参阅发行说明。 这是通过 SDK 中的软件验证的版本、可提供最佳的用户体验。 有时、如果使用不同版本、可能会出现兼容性问题。"

    和  

    "

    CCS 7.1.0.16
    EDMA LLD 2.12.4
    IPC 3.46.0
    OpenCL 1.1.13
    OpenMP 2.6.0
    适用于所有平台的 PDK
    SYS/BIOS 6.46.5
    TI ARM CGT 16.9.2
    TI PRU CGT 2.1.5

    "

    然后、他们让我执行自动更新。

    我应该执行哪些操作、获取 SDK wiki 中所述的版本或获取更新? 什么最适合您?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    生成示例项目的后续步骤位于 processors.wiki.ti.com/.../Rebuilding_The_PDK。
    从命令提示符窗口
    CD C:\ti\processor_sdk_rtos_am335x_4_00_00_04
    setupenv.bat
    Gmake all
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后、在 Icev2am3359上运行闪烁

    打开命令窗口
    CD C:\ti\processor_sdk_rtos_am335x_4_00_00_04
    setupenv.bat
    Gmake all
    cd c:\ti\pdk_am335x_1_0_7/packages
    pdksetupenv.bat 中的注释要求我们:
    1)设置 CG_XML_bin_install_path=C:/ti/cg_xml/bin
    2)将 doxygen 安装到 c:/ti/doxygen 中(www.stack.nl/.../,doxygen-1.8.13-setup.exe)
    3)设置 DOXYGEN_INSTALL_PATH=C:\ti\doxygen\bin
    然后运行 pdksetupenv.bat
    后跟 pdkProjectCreate.bat

    运行完所有这些后、让 CCS 找到它可以执行的一切操作。
    运行 ccs->file->import->Code Composer Studio->CCS projects->c:\ti\pdk_am335x_1_0_7/packages
    右键单击 GPIO_LEDBLINK_icev2AM335x_armTestPtoject 和 build-debug-load-run