This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TCI6638K2K:FFTC 模块

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617104/ccs-tci6638k2k-fftc-module

器件型号:TCI6638K2K

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我创建了一个类似于 fftcSimpleK2KC66BiosTestProject 的项目。 它配置为动态调节模式、

我正在接收结果缓冲区中的目标和源标签信息、并且块指数值为"65535 "、但结果值、即 I 和 Q 值为零、

我需要帮助才能获得有效的 FFT 结果值。

此致  

Asha

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Asha、

    您的配置中的某个位置存在问题。 我建议按原样运行示例项目、研究两者之间的差异、并在 FFTC 用户指南中查找它们。

    Dave