主题中讨论的其他器件:AM3354、 AM3358
工具/软件:Starterware
尊敬的所有人:
硬件: AM3354、请参阅 AM3358入门套件 、MX25L12835E (SPI 闪存)、
SDK: AM335x_StarterWare_02_00_01_01、
引导项目: 请参阅 x:\ti\AM335X_StarterWare_02_00_01_01\build\armv7a\CGT_CCS\AM335x\evmAM335x\bootloader
引导引脚配置: LCD_DATA[15:0]= 0100xxxxxx110111b,MMC0、SPI0、UART0、USB0
因为电路板引用 了 AM3358入门套件和 启动项目(x:\ti\AM335X_StarterWare_02_00_01_01\build\armv7a\cgt_ccs\AM335x\evmAM335x\bootloader)
适用于 evmAM335x、我已进行一些更改、尝试使引导文件适用于 evmskAM335x。
(1)编译器
(2)链接器
(3)库
(4)忽略电路板信息检查
(5)从 CCS 调试、运行项目、 它可以读取存储在 闪存中0x20000地址的应用映像、并将其移动到 DDR3存储器、
并正常运行。 (MLO 映像存储在闪存中的0x0地址)
(6)但在上电启动时 、UART 几乎每隔5分钟仅显示8个"C"、而不显示任何调试消息
这个问题让我很长时间感到困惑,任何建议都很感激 !
此致、
密钥锁