This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5535:TMS320C5535的启动声音更大

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608762/ccs-tms320c5535-boot-louder-for-tms320c5535

器件型号:TMS320C5535

工具/软件:Code Composer Studio

 独立启动过程会出现意外的初始化错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GenaChap、

    请提供更多详细信息吗? 很难在没有更多信息的情况下回答您的问题。 您正在尝试做什么? 您正在运行什么软件? 这在 eZdsp 上吗?

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.从 JTAG 启动软件-成功
    2.从 project.out 文件 vi hex55.exe 创建 bootimg.bin 文件-成功
    从 SDCard 引导的 hex 文件、
    2.1将 bootimg.bin 复制到 SDCard
    3.有时系统会锁定开机,需要关机/开机才能成功引导
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GenaChap、

    这是在 TI EVM 上还是在定制板上?
    您正在运行的.out 文件的源代码是否执行任何类型的引导加载?

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 TMS329C5535 eZdsp USB 套件的客户电路板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Genachap、

    我不理解您的说法:
    "这是 TMS329C5535 eZdsp USB 套件的客户电路板"

    请您澄清一下吗?

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是完全符合 TMS329C5535 eZdsp USB 套件的客户电路板、开发和实施

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GenaChap、

    "独立引导过程挂起意外的初始化错误"
    您如何看到此错误?
    是否正在通过 CCS 加载运行?
    您还有其他哪些调试数据?
    您的应用有什么作用?

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从 c5535 CSL 更改 PLL 上的 DSP 锁定频率过程(pll_config())