您好!
AM5728需要移除两个 DSP、移除两个 PRU、保留3D 加速器和两个 ARM、以便实现降低功耗的目的。
将器件树中的 DSP 和 PRU 设置为不启用。 如下所示:
但是、功耗并未降低。
是否有办法关闭 DSP 和 PRU 模块? 或其他降低功耗的方法。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
[引用 user="Andre fenge">默认情况下、寄存器的值为以下值、我刚刚使用 devmem2再次写入该值。 默认值与我写入的值相同。
CM_DSP1_CLKSTCTRL = 0x00000003
CM_DSP1_DSP1_CLKCTRL = 0x00070000
PM_DSP1_PWRSTCTRL = 0x003F0000
PM_DSP1_PWRSTST = 0x00000000
[/报价]
这意味着 DSP1内核默认处于禁用状态(关闭电源)、您无需再禁用/关闭/关闭 DSP1一次。
请向我提供您需要关闭的其他内核(DSP2、PRU)的默认值
对于 DSP2内核:
CM_DSP2_CLKSTCTRL
CM_DSP2_DSP2_CLKCTRL
PM_DSP2_PWRSTCTRL
PM_DSP2_PWRSTST
对于 PRU1:
CM_L4PER2_PRUSS1_CLKCTRL
对于 PRU2:
CM_L4PER2_PRUSS2_CLKCTRL
有关低功耗、请参阅以下链接:
processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_Power_Management_User's_Guide_(v4.4)
[引用 USER="ANDRE Feng)] DSP2 PRU 的默认值如下所示:
对于 DSP2内核:
CM_DSP2_CLKSTCTRL = 0x00000003
CM_DSP2_DSP2_CLKCTRL = 0x00070000
PM_DSP2_PWRSTCTRL = 0x003F0000
PM_DSP2_PWRST= 0x00000000
对于 PRU1:
CM_L4PER2_PRUSS1_CLKCTRL = 0x00070000
对于 PRU2:
CM_L4PER2_PRUSS2_CLKCTRL = 0x00070000
通过上述寄存器,DSP PRU 已关闭?
是的、根据上述寄存器值、禁用 DSP2、PRU-ICSS1和 PRU-ICSS2、不应产生功耗。
[引述 USER="ANDRE Fenge)] MPU 的时钟频率为1000000。 [/报价]
这是什么? 您是指1000000Hz (1MHz)吗?
[引用用户="Andre feng]AM5728 采用 cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp、结果为58500。
当执行 while 程序时、温度为67000。 [/报价]
有关温度处理、请参阅以下 wiki:
processors.wiki.ti.com/.../AM57x_Thermal_Considerations
[引用用户="Andre feng"]如何降低 CPU 功耗?
您是否需要在工作模式期间降低 CPU (Cortex-A15)功耗? 或者您需要知道如何进入低功耗模式?
另请参阅以下 wiki 页面是否将位于 Help 中: