This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:器件内核挂起

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM6657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616868/tms320c6657-device-core-hung

器件型号:TMS320C6657
主题中讨论的其他器件:TMDSEVM6657

在 上电和尝试使用仿真器时,有哪些建议/建议可以解决设备内核挂起的问题...我们必须进行手动复位才能解除内核挂起。

我们还注意到、我们的1.5V 电源上有一些反向驱动、因此 1.5v 会尝试提前脱离序列、但二极管压降低于1v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能描述一下您的用例吗、以便我们可以尝试在我们这边重现问题吗? 您刚刚将电路板连接到外部仿真器、或者您是否在其中运行了一些示例/演示/RTOS?

    这是定制板还是 TI 参考板? 如果这是定制板、它与 TMDSEVM6657有何不同?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为电路板加电、仿真器将无法连接、然后我们会收到以下错误消息:

    C66xx_0:连接到目标时出错:(错误-1143 @ 0x0)器件内核 挂起。 调试器已强制器件进入就绪状态并恢复调试控制、但您的应用程序的状态现在已损坏。 您对存储器和寄存器的访问应该有限、但您可能需要重置器件以进一步调试

     然后我们进行硬重置并尝试再次连接,有时它会起作用。。

    有时,拔下仿真器并关闭 CCS,然后重新启动 IDE....

    这是一个定制板.....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有电源序列的示波器截图。。 正在进行重置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请仔细查看开发板电源定序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来内核挂起问题已经解决……数据表中详细说明的时钟没有从 POR 和电源开始。  他们迟到了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您更新该主题。

    此致、
    Yordan