This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5728:MAC 地址信息

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617367/rtos-am5728-mac-address-information

器件型号:AM5728

工具/软件:TI-RTOS

您好、Sitara Champs、

我的一位客户询问是否有方法知道每个器件上的 GMAC 地址、而不查看客户偏好的寄存器?
他们需要的情况是:他们必须获得 EtherCAT 主站许可证,并且需要为此提交 MAC 地址。
有人知道 TI 是否支持/显示 AM572x 的 MAC 地址信息的封装盒级别吗?

此致、
赵仁英

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不、从我所知以及本论坛上讨论的内容来看、如果不读取寄存器、就无法识别在特定器件中编程的 MAC 地址。

    我正在工厂团队中购物、以防他们对此有任何新信息。