This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4379:Pinmux 工具未解决冲突

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4379

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617342/am4379-pinmux-tool-unresolved-conflicts

器件型号:AM4379

我们正在对基于 AM4379的项目进行可行性研究。

我们使用 TI PinMux 工具来验证我们是否能够满足信号分配方面的应用要求。

首先、我们让 PinMux 工具解决一些冲突、但它无法解决。 因此、我们手动克服了某些信号的分配(特别是 PRUSS1 MII0和 PRUSS1 MII1)。 连接产生的多路复用器、从而解决与 GPMC 接口的冲突。

由于 PinMux 没有提出这个配置、我们想知道这个多路复用器是否有效。

为什么 PinMux 工具无法找到此类解决方案?

谢谢你。

e2e.ti.com/.../AM437x_2D00_GPMC_2D00_qspi_2D00_removed_2D00_ECAT_2D00_overruled.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Pinmux 工具不能涵盖所有可能的用例。 有些事情必须手动完成。 您在引脚多路复用设计中没有错误或警告、因此这应该是可以的。