This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:SPI 引导错误

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616098/processor-sdk-am335x-spi-boot-error

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

您好、Sitara Processos 团队

我们将对 NOR 闪存使用 SPI I/F 引导、即 AM335x EVM 板。

但是 、我们无法在 NOR 闪存上引导、也无法将其作为消息熔断。

"SF:不支持的制造商 ff"

我们测试了初  始 SPI 接口后无法读取芯片 ID 的 u-boot 源极结果。

 

我们能否获得解决方案和更多信息?


如果您有任何问题。 随时与我联系。

 

此致

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是哪个 Linux 版本? 请查看此 wiki 以了解 SPI 引导: processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_U-Boot_User's_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Biser

    感谢您的快速回复。

    我们使用 linux-3.2.0-psp04.06.00.11和 u-boot-2013.01.01-psp06.00.00.00、通过 SPI I/F 成功读取 ID (0xef)、也不会刷写我们定制的电路板。

    但是、我们无法通过 AM335x EVM 板上的 SPI I/F 或闪存读取 ID 、导致测量 SPI I/F 波函数无法运行。

    我们在 FPGA 之后确认了信号、如下所示

    我们可能会在 AM335x EVM 板上设置 SPI I/F 或闪存引导故障。

    您是否可以拥有 SPI I/F 或闪存引导解决方案?

    如果您有任何疑问、请随时与我联系。

    此致

    Gerald  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查 processors.wiki.ti.com/.../AM335x_General_Purpose_EVM_HW_User_Guide 、确保已正确设置 SYSBOOT 开关和配置文件开关。 SPI 闪存仅在配置文件2中连接。

    请注意、您使用的 Linux 版本已停产、TI 不再支持。