This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:AM5728 GPMC 接口、带外部 FPGA 器件。

Guru**** 2578725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616827/linux-am5728-am5728-gpmc-interface-with-external-fpga-device

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

大家好、

我们计划使用 GPMC 接口连接外部 FPGA 器件。 因此、我请求提供有关如何在 DTS 中配置和测试接口的指导。

要测试、我能否获得一些示例来验证接口。

期待您的回复。

谢谢、

Shekar

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    关于接口测试、我在这里提供了一些代码:
    e2e.ti.com/.../1837441

    至于设置 DTS、您可以检查:
    documentation/devicetree/bindings/memory-controller/omap-gpmc.txt

    Documentation/devicetree/bindings/MTD/gpmc-nand.txt
    Documentation/devicetree/bindings/MTD/gpmc-nor.txt

    此致、
    Yordan