This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2EG:从 tda2xx 访问 Micrel phy 扩展寄存器

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617301/rtos-tda2eg-access-micrel-phy-extended-register-from-tda2xx

器件型号:TDA2EG

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我已通过将 MAC 连接类型设置为、将 tda2xx 配置为1Gbps 链路

MAC_CONNECT_TYPE_RGMII_FORCE_1000_FULL 和100Mbps 链路设置为

Mac_connection_type_RGMII_FORCE_100_FULL。

我将 Micrel phy KSZ9021RL 与 TDA2XX 板配合使用。

我想将板设置为带内检测以启用自动协商。为此、我要将 MAC 连接类型设置为 MAC_CONNECT_TYPE_RGMII_DETK_带 内

现在、在 phy 数据表中、它被写入  

当 RX_DV 失效时、KSZ9021RL/RN 可以在帧间隙期间向 MAC 提供带内状态。
RGMII 带内状态默认为禁用状态、通过向扩展寄存器256 (100h)位8写入1来使能。
带内状态通过 RXD[3:0]数据管脚发送给 MAC。

如何在 phy 中启用 RGMII 带内状态。

如果您需要任何其他信息、请进行回复。

此致

梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马扬克

    我知道您使用的是 NSP4_14、它不支持写入 PHY 寄存器。 如果不想移动到4_15、可以引用 NSP4_15和后端口 phy 写入代码。  

    PHY 寄存器配置的 packages/ti\ndk\j6eco\examples_ipu1\client\j6eco_init.c 中的示例代码。 如果直接访问寄存器或添加对 PHY 的支持以进行间接访问、则必须使用 GMACSW_IOCTL_MDIO_READ_PHY_register IOCTL。