This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TDA2EVM5777:AccelerationPac 的完整拼写是什么?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617113/starterware-tda2evm5777-what-is-the-full-spelling-of-accelerationpac

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:Starterware

AccelerationPac 的完整拼写是什么?

TDA2x ADAS 23mm 封装应用处理器(ABC 封装)器件版本2.0

适用于此产品系列的 Vision AccelerationPac 包含多个嵌入式视觉引擎(EVE)、可减轻应用处理器的视觉分析功能、同时还可减小功耗。 Vision AccelerationPac 针对视觉处理进行了优化、具有用于高效程序执行的32位 RISC 内核和用于专业视觉处理的矢量协处理器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不太理解您的问题、您能否详细解释您提出的问题?

    您可以在此处找到有关 Vision AccelerationPac 的信息:
    processors.wiki.ti.com/.../EVE
    www.ti.com/.../spry251.pdf

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pac?的含义是什么
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PAC 适用于在器件内整合嵌入式视觉处理引擎(EVE)的视觉引擎加速器封装或实体。 这是您需要的吗?

    谢谢
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、
    非常感谢。