This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:在 POR 的上升沿锁存引导模式引脚、而不进行下电上电

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616942/66ak2g02-latching-bootmode-pins-at-rising-edge-of-por-without-power-cycle

器件型号:66AK2G02

您好!  

只是我的客户的一个简短问题。 数据表在5.9.1电源定序中进行了说明; 引导模式引脚在引脚的上升沿被锁存(同步使用 SYSOSC_IN / OUT 或 SYSCLK_P / N)。

我的客户担心在没有循环通电的情况下这是否正确。 您能评论一下吗? 我的理解是、仅 POR 或 RESETFULL 足以(重新)锁存引导模式引脚、就像 5.9.1电源定序中描述的电源序列一样、无需在下电上电上电。

此致、
Naoki Kawada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki、

    您的理解是正确的。 另请参阅 K2G TRM 的第4章:

     " 4.2.1.1引导模式引脚

    器件上电时使用器件上的外部引脚、以允许客户选择所需的引导模式。 还有一些引脚指定了该引导模式期间使用的一些配置参数。 在 POR 期间、这些引脚的值被锁存在器件状态寄存器 DEVSTAT 中。 一些引导模式还包括一个最小引导引脚选择引脚(MIN)、此引脚可被用于在 ROM 参数中选择预先校准、而不是使用所有引导模式引脚选择它们。"

    另请参见 表5-499。 TRM 中的复位类型:  
    "上电复位(POR) | PON 引脚 RESETFULLn 引脚|器件的总复位。 引导配置被锁存。 ROM 引导过程已启动。"

    此致、  

    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、明白。 谢谢、Yordan。

    此致、
    Naoki