This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:视频编码功能

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613614/am5728-video-encoding-capatibilies

器件型号:AM5728

您好!

我们计划将 AM5728 Sitara 处理器用于我们的应用。 根据我的理解、AM5728具有3个视频输入端口。 我的问题是:

1.我们能否提供2个 XGA (1024x768@25fps)视频和1个 PAL 视频作为输入,而 H.264同时对所有这三个视频进行编码?

2.当编码超过3个通道时,我可以同时解码一个 XGA (1024x768@25fps)视频。

基本上我可以同时进行3通道编码(2 XGA 和1 PAL)和1通道解码(XGA)吗??

此致、

Pranay Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pranay、AM5728能够处理 H.264编码/解码1080p60。  与单通道1080p60相比、3 XGA@25和1 PAL @ 25 fps 的处理能力更低。 与单通道处理相比、当处理多个视频通道时、存在一些与上下文切换相关的开销、但看起来似乎有足够的余量来吸收开销。 因此、您在上述帖子中提到的用例在 AM5728上看起来是可行的。  

    如果您已经有一个 AM5728 EVM、您可以使用 GST 启动尝试使用基于文件的编码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manisha、

    感谢您的更新。 我们现在没有 EVM。 但是、我们需要向客户确认是否应在项目中使用该器件。 我需要您的帮助来了解以下内容:

    我们需要来自外部世界的3个独立视频输入(2个 XGA@25和1个 PAL)。 您能否确认使用 AM5728我们可以获取3个单独的视频输入?

    我们的用例是2 XGA@25和1 PAL 编码+ 1 XGA 解码。 编码和解码都应同时完成。 与单通道1080p60相比、您指定的3 XGA@25和1 PAL @ 25 fps 处理能力更低。 您能确认是否可以使用2XGA、1PAL 编码+ 1 XGA 解码吗?

    3. TI 提供了哪个框架来实现上述多通道用例?

    此致、
    Prana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="kashetty pranay Kumar ]1. 我们需要3个与外部世界分开的视频输入(2个 XGA@25和1个 PAL)。 您能否确认使用 AM5728 我们可以获取3个单独的视频输入?

    是的

    [引用 user="kashetty pranay Kumar ]2. 我们的用例是2 XGA@25和1 PAL 编码+ 1 XGA 解码。 编码和解码都应同时完成。 与单通道1080p60相比、您指定的3 XGA@25和1 PAL @ 25 fps 处理能力更低。 您能否确认2XGA、1PAL 编码+ 1 XGA 解码是可能的?

    是的、这是可能的。  

    [引用 user="kashetty pranay Kumar ]3. TI 提供了哪种框架来实现上述多通道用例?[/QUERP]

    GStreamer  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manisha、

    [引用用户="Manisha"]

    GStreamer

    [/报价]

    1.在哪一帧工作上使用 G-Streamer 开发多媒体应用程序。 它下面的基本操作系统或 SDK 是什么??

    2.多媒体应用程序的固件,我可以使用它来开发上述测试用例,它是否免费提供??? 如果是,您能给我发送链接吗?

    此致、

    Pranay Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在 PSDK 中查看有关 gstreamer 的此 wiki 页面。
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_Training:_Multimedia

    在 wiki 中有示例流水线、但您可以根据用例构建自己的流水线。

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Margarita、

    TI 是否免费提供处理器 SDK + gstreamer 框架?

    我找到了处理器 SDK 的链接、但其中不包含 G-streamer 应用。 您能给我一个带 G-Streamer 的 Processor SDK 链接吗?

    此致、

    Pranay Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="kashetty pranay Kumar">我找到了处理器 SDK 的链接、但其中没有包含 G-streamer 应用程序。 [/报价]

    我不确定您所引用的链接。

    但是、以下是指向最新 PSDK 的链接:

    www.ti.com/.../processor-sdk-am57x

    以下是发行说明的链接:

    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Release_Notes

    您可以看到、这包括 gstreamer 版本1.8。

    这意味着它包括 gstreamer 插件、例如 bad、base、gin、ducati、VPE、 等等

    您可以在我之前的帖子中的 wiki 页面中尝试一些管道、例如解码。

    我注意到您提到了 gstreamer 应用程序。 在控制台中运行的流水线可以在 GST 应用程序中构建。

    首先、我建议您根据您的用例构建流水线、并尝试在控制台中工作。 之后 、您可以基于它构建 gstreamer 应用程序。

    有关如何根据流水线编写 gstreamer 应用程序的信息、您可以遵循 gstreamer 教程。

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔