This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2H12:Windows 上的 CCS7;如何开发/测试 Linux OS 演示、基准测试和定制测试应用

Guru**** 2555290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615750/ccs-66ak2h12-ccs7-on-windows-how-to-develop-test-linux-os-demos-benchmark-and-custom-test-apps

器件型号:66AK2H12

工具/软件:Code Composer Studio

正如标题所示、我在 Windows 上运行 CCS 7.2。  

来自66AK2HX 处理器 Linux 和 TI_RTOS 支持页面
(www.ti.com/.../processor-sdk-k2h) 我看到三个链接。 最后一个链接是指向一个页面以获取适用于 RTOS 的 SDK。 我有这个。

前两个链接用于:
PROCESSOR-SDK-LINUXE-K2HK:适用于 K2H 的 Linux 处理器 SDK

PROCESSOR-SDK-LINUXT-K2HK:适用于 K2H 的 Linux-RT 处理器 SDK

但这两个链接都用于将 SDK 安装到 Linux 主机计算机开发系统上。 如何为 Windows 主机开发系统获取这些资源?

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    如果您希望在 K2H 板上开发 Linux 应用程序,则必须在主机 PC 上使用 Linux 操作系统(建议使用 Ubuntu 14.04和 Ubuntu 16.04)。 不支持 Windows。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。
    您(或任何其他人)是否知道运行 CCS7.2并在 VirtualBox 上运行 Ubuntu 的情况下进行上述开发的任何问题?
    我在 CCS 下载中阅读 README_FIRST,这将使我转至 INFO: processors.wiki.ti.com/.../Linux_Host_Support_CCSv7 。 我正在寻找运行 CCS7.2和进行开发(用于配置 VM 的信息)所需的系统要求(磁盘空间、内存等)。 您知道我在哪里可以找到这些系统要求吗?

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    我相信这可能会帮助您:
    processors.wiki.ti.com/.../System_Requirements

    请注意、对于在 Linux 上运行的 Code Composer Studio v7、它是 Linux 上的64位应用程序、因此不能在32位发行版上运行。
    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Host_Support_CCSv7

    此致、
    周德伟