This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5708:在 DRA71x EVM 上移植 Linux SDK

Guru**** 2585045 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA71XEVM, AM5708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614557/linux-am5708-porting-linux-sdk-on-dra71x-evm

器件型号:AM5708
主题中讨论的其他器件:DRA71XEVM

工具/软件:Linux

尊敬的 TI 团队:
如何移植适用于 DRA71x 评估模块(DRA71XEVM)的 PROCESSOR-SDK-Linux 04_00_00_04?
我需要 u-boot 和 DTS 移植指南。

谢谢。

  • AM570x CPU 板原理图修订版 C1

www.ti.com/.../DRA71XEVM 文档

  • PROCESSOR-SDK-LINUX-AM57X 04_00_00_04

software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

许志光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将、

    很抱歉、但我不太理解您的问题。 您是否意味着要使用 DRA71x EVM 作为起点来构建新的 DRA71x 平台? 或者、您是否计划构建基于 AM5708的产品?

    如果您对 AM570x 感兴趣、您可能会发现以下指南很有用:

    processors.wiki.ti.com/.../AM570x_Speed_Grades