This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:终端在哪里?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616517/linux-tda2evm5777-where-is-the-terminal

器件型号:TDA2EVM5777
Thread 中讨论的其他器件: PROCESSOR-SDK-TDAX

工具/软件:Linux

这是 TDA2EVM5777端子输出。  如何获得终端接口? 如 root@***** evm:***#  (Linux 终端)。 非常感谢。

[IPU1-0] 10.840633 s:中间- 1.
[IPU1-0] 10.840694 s:DID - 18
[IPU1-0] 10.840755 s:QSPI 初始化成功完成
[IPU1-0] 10.852376 s:
[IPU1-0] 10.852437 s:Current System Settings、
[IPU1-0] 10.852498 s:========================================
[IPU1-0] 10.852559 s:显示类型:HDMI 1920x1080 @ 60fps
[IPU1-0] 10.852620 s:捕获源:传感器 OV10635 1280x720 @ 30fps - VIP、YUV422
[IPU1-0] 10.852711 s:我的 IP 地址:0.0.0.0
[IPU1-0] 10.852772 s:ISS 设置:LDC=[OFF] VTNF=[OFF] WDR=[OFF]
[IPU1-0] 10.852833 s:
[IPU1-0] 10.852864 s:====
[IPU1-0] 10.852925 s:用例菜单
[IPU1-0] 10.852955 s:====
[IPU1-0] 10.853016 s:
[IPU1-0]
[IPU1-0] Vision SDK 用例、
[IPU1-0]--------------
[IPU1-0] 1:单摄像头用例
[IPU1-0] 2:多摄像头 LVDS 用例
[IPU1-0] 3:AVB RX 用例(仅限 TDA2x 和 TDA2Ex)
[IPU1-0] 4:双显示用例(仅限 TDA2x EVM)
[IPU1-0] 5:ISS 用例、(仅限 TDA3x)
[IPU1-0] 6:xCAM 用例
[IPU1-0] 7:网络 RX/TX 用例
[IPU1-0] A:其他测试
[IPU1-0]
[IPU1-0] s:系统设置
[IPU1-0]
[IPU1-0] x:退出
[IPU1-0]
[IPU1-0]输入选项:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用哪款 SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在使用  

    SDK:VISION_SDK_02_11_00_00

    PROCESSOR-SDK-VISION:适用于视觉的 Linux 和 RTOS 处理器 SDK

    www.ti.com/.../processor-sdk-tdax

    TDA2EVM5777

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我想您使用 VSDK2.11的预构建二进制文件、这是一个只支持 BIOS 的版本、不支持 Linux。
    请从 TI.com 中选择 VSDK3.0、它支持仅 BIOS 和 Linux+BIOS 版本

    www.ti.com/.../processor-sdk-vision


    此致、Shiju
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。