This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM369:用于参考设计的评估模块或摄像机入门套件?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613325/tms320dm369-evaluation-module-or-camera-starter-kit-for-reference-design

器件型号:TMS320DM369
主题中讨论的其他器件:TMS320DM368

您好!

我正在设计一个将使用 TMS320DM369达芬奇处理器的设计。 我使用摄像头入门套件设计作为参考设计来指导我完成整个设计、但现在我看到摄像头入门套件不再发布在 TI 网站上、 但网站上发布的 TMS320DM368评估模块的参考设计与摄像机入门套件的参考设计有很大不同。 这是否意味着我应该停止使用摄像头入门套件参考设计、现在改用评估模块设计? 还是摄像头入门套件设计仍然有效?

谢谢、

Gabe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已将查询转发给 TI、正在等待响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabe、TMS320DM369摄像机入门套件不再可用。  请注意 、提供了 DM388 CSK TMS320DM8127 CSK 。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Dennis 的回复。 您能否回答我最初发布的其他问题:"这是否意味着我应该停止使用摄像头入门套件参考设计、现在改用评估模块设计? 还是摄像头入门套件设计仍然有效?"