This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/C55XCODES:C5517目标配置未连接

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616968/ccs-c55xcodecs-c5517-target-configuration-is-not-connected

器件型号:C55XCODES

工具/软件:Code Composer Studio

您好,香榭丽舍

 使用 CCS 将映像下载到 C5517EVM 时遇到问题。

 无论我使用 CSL3.07内的"C5517EVM_Onboard _Emulator.ccxml"文件、还是创建另一个新文件。

 连接测试将向我展示这一点。

 请指导我如何解决该问题。

谢谢。

BR RIO

[开始:德州仪器 XDS100v2 USB Debug Probe_0]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\a0219345\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS\TI\0\0\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。

软打开控制器时出错。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-151'(0xffff69)。
标题为'C_ERR_FTDI_open'。

说明如下:
连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一
返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
更多内容:没有插入 XDS100、XDS100序列号无效、
XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动程序缺失、USB 电缆故障。
使用'common/uscif'中的 xds100serial 命令行实用程序
文件夹来验证是否可以找到 XDS100。

[结束:德州仪器 XDS100v2 USB 调试探针_0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rio、

    我已将此内容转发给 C55x 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。
    我现在可以加载程序。
    但是,问题就出现了,请参阅下面的日志消息。
    请向我发送正确的"CCXML 文件"+正确的"GEL"文件、以便制作音频波形演示。

    CSL 3.0.7中有许多 CCXML/Gel、但我已经尝试了一些方法。
    仍然无法正常工作。

    谢谢、
    BR RIO




    具有 CMB 的 C5517 EVM 的音频预处理演示
    此演示将持续从 CMB 获取音频输入、然后使用 BF+ASNR+MSS 处理音频
    将经过处理的音频发送到板载编解码器(AIC3204-2)的左声道
    将来自 CMB 的 Mic2的音频输入旁路至板载编解码器的正确通道

    请将耳机连接到音频输出(耳机)插孔(P9)

    I2S2模块实例已成功打开
    I2S2模块配置成功
    I2S3模块实例已成功打开
    I2S3模块配置成功
    I2S0模块实例已成功打开
    I2S0模块配置成功
    bf 所需的缓冲器:
    缓冲区大小(twords)对齐易失性地址
    0 82. 1 否 0x0
    1 138. 0 否 0x0
    2. 144. 0 否 0x0
    3. 184. 1 是0x0
    4. 320 1 是0x0
    SIU 为 bf 分配的缓冲区:
    缓冲区大小(twords)对齐易失性地址
    0 82. 1 否 0x1.
    1 138. 0 否 0x1.
    2. 144. 0 否 0x1.
    3. 184. 1 是0x1
    4. 320 1 是0x1
    bf 所需的缓冲器:
    缓冲区大小(twords)对齐易失性地址
    0 82. 1 否 0x0
    1 138. 0 否 0x0
    2. 144. 0 否 0x0
    3. 184. 1 是0x0
    4. 320 1 是0x0
    SIU 为 bf 分配的缓冲区:
    缓冲区大小(twords)对齐易失性地址
    0 82. 1 否 0x1.
    1 138. 0 否 0x1.
    2. 144. 0 否 0x1.
    3. 184. 1 是0x1
    4. 320 1 是0x1
    bf 所需的缓冲器:
    缓冲区大小(twords)对齐易失性地址
    0 82. 1 否 0x0
    1 138. 0 否 0x0
    2. 144. 0 否 0x0
    3. 184. 1 是0x0
    4. 320 1 是0x0
    SIU 为 bf 分配的缓冲区:
    缓冲区大小(twords)对齐易失性地址
    0 82. 1 否 0x1.
    1 138. 0 否 0x1.
    2. 144. 0 否 0x1.
    3. 184. 1 是0x1
    4. 320 1 是0x1
    bf 所需的缓冲器:
    缓冲区大小(twords)对齐易失性地址
    0 82. 1 否 0x0
    1 138. 0 否 0x0
    2. 144. 0 否 0x0
    3. 184. 1 是0x0
    4. 320 1 是0x0
    SIU 为 bf 分配的缓冲区:
    缓冲区大小(twords)对齐易失性地址
    0 82. 1 否 0x1.
    1 138. 0 否 0x1.
    2. 144. 0 否 0x1.
    3. 184. 1 是0x1
    4. 320 1 是0x1
    bf 所需的缓冲器:
    缓冲区大小(twords)对齐易失性地址
    0 82. 1 否 0x0
    1 138. 0 否 0x0
    2. 144. 0 否 0x0
    3. 184. 1 是0x0
    4. 320 1 是0x0
    SIU 为 bf 分配的缓冲区:
    缓冲区大小(twords)对齐易失性地址
    0 82. 1 否 0x1.
    1 138. 0 否 0x1.
    2. 144. 0 否 0x1.
    3. 184. 1 是0x1
    4. 320 1 是0x1
    bf 所需的缓冲器:
    缓冲区大小(twords)对齐易失性地址
    0 82. 1 否 0x0
    1 138. 0 否 0x0
    2. 144. 0 否 0x0
    3. 184. 1 是0x0
    4. 320 1 是0x0
    SIU 为 bf 分配的缓冲区:
    缓冲区大小(twords)对齐易失性地址
    0 82. 1 否 0x1.
    1 138. 0 否 0x1.
    2. 144. 0 否 0x1.
    3. 184. 1 是0x1
    4. 320 1 是0x1
    NR 请求的缓冲区:
    缓冲区大小(twords)对齐易失性
    0 44. 1 否
    1 774 1 是的
    2. 516. 1 是的
    3. 387. 1 是的
    4. 192. 1 否
    5. 516. 1 否
    6. 14. 1 否
    分配给 NR 的缓冲区:
    缓冲区大小(twords)对齐易失性地址
    0 88 3. 否 0x1.
    1 1552. 3. 是的 0x1.
    2. 1032. 3. 是的 0x1.
    3. 776) 3. 是的 0x1.
    4. 384 2. 否 0x1.
    5. 1032. 2. 否 0x1.
    6. 32 3. 否 0x1.
    NR 请求的缓冲区:
    缓冲区大小(twords)对齐易失性
    0 44. 1 否
    1 774 1 是的
    2. 516. 1 是的
    3. 387. 1 是的
    4. 192. 1 否
    5. 516. 1 否
    6. 14. 1 否
    分配给 NR 的缓冲区:
    缓冲区大小(twords)对齐易失性地址
    0 88 3. 否 0x1.
    1 1552. 3. 是的 0x1.
    2. 1032. 3. 是的 0x1.
    3. 776) 3. 是的 0x1.
    4. 384 2. 否 0x1.
    5. 1032. 2. 否 0x1.
    6. 32 3. 否 0x1.
    NR 请求的缓冲区:
    缓冲区大小(twords)对齐易失性
    0 44. 1 否
    1 774 1 是的
    2. 516. 1 是的
    3. 387. 1 是的
    4. 192. 1 否
    5. 516. 1 否
    6. 14. 1 否
    分配给 NR 的缓冲区:
    缓冲区大小(twords)对齐易失性地址
    0 88 3. 否 0x1.
    1 1552. 3. 是的 0x1.
    2. 1032. 3. 是的 0x1.
    3. 776) 3. 是的 0x1.
    4. 384 2. 否 0x1.
    5. 1032. 2. 否 0x1.
    6. 32 3. 否 0x1.
    NR 请求的缓冲区:
    缓冲区大小(twords)对齐易失性
    0 44. 1 否
    1 774 1 是的
    2. 516. 1 是的
    3. 387. 1 是的
    4. 192. 1 否
    5. 516. 1 否
    6. 14. 1 否
    分配给 NR 的缓冲区:
    缓冲区大小(twords)对齐易失性地址
    0 88 3. 否 0x1.
    1 1552. 3. 是的 0x1.
    2. 1032. 3. 是的 0x1.
    3. 776) 3. 是的 0x1.
    4. 384 2. 否 0x1.
    5. 1032. 2. 否 0x1.
    6. 32 3. 否 0x1.
    NR 请求的缓冲区:
    缓冲区大小(twords)对齐易失性
    0 44. 1 否
    1 774 1 是的
    2. 516. 1 是的
    3. 387. 1 是的
    4. 192. 1 否
    5. 516. 1 否
    6. 14. 1 否
    分配给 NR 的缓冲区:
    缓冲区大小(twords)对齐易失性地址
    0 88 3. 否 0x1.
    1 1552. 3. 是的 0x1.
    2. 1032. 3. 是的 0x1.
    3. 776) 3. 是的 0x1.
    4. 384 2. 否 0x1.
    5. 1032. 2. 否 0x1.
    6. 32 3. 否 0x1.
    NR 请求的缓冲区:
    缓冲区大小(twords)对齐易失性
    0 44. 1 否
    1 774 1 是的
    2. 516. 1 是的
    3. 387. 1 是的
    4. 192. 1 否
    5. 516. 1 否
    6. 14. 1 否
    分配给 NR 的缓冲区:
    缓冲区大小(twords)对齐易失性地址
    0 88 3. 否 0x1.
    1 1552. 3. 是的 0x1.
    2. 1032. 3. 是的 0x1.
    3. 776) 3. 是的 0x1.
    4. 384 2. 否 0x1.
    5. 1032. 2. 否 0x1.
    6. 32 3. 否 0x1.
    MSS 所需的缓冲区:
    缓冲区大小(twords)对齐易失性地址
    0 122. 1 否 0x0
    SIU 为 MSS 分配的缓冲区:
    缓冲区大小(twords)对齐易失性地址
    0 220 1 否 0x1.
    正在初始化 DRC
    没有足够的堆、正在退出
    BR RIO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好:
    设置为 codec_pcm_186x.h 中的4个麦克风将解决此问题。
    因为6个麦克风会导致堆不够。

    BR RIO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    我为 C5517 DSP 调出演示"波束形成"制作了此 SOP。

    尽情享受吧。

    BR RIO

    e2e.ti.com/.../TI-C5517_5F00_EVM_5F00_SOP_5F00_By_5F00_TI_5F00_Rio.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您与帮助者步骤和视频分享您的步骤指南、它应该会让其他用户受益。

    我将要求 审核此内容、以查看是否需要将其中任何内容添加到我们的 Wiki 或 TI.com 配套资料中。

    如果您对配套资料更新/增强功能有其他反馈意见、请告知我们、这些更新/增强功能是为实现更好的开箱即用体验而必需的。

    此致
    Mukul