This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5728:应力测试参考源代码

Guru**** 2573705 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613879/rtos-am5728-stress-test-reference-source-code

器件型号:AM5728

工具/软件:TI-RTOS

您好、香榭丽舍

您能否为我提供有关 AM5728中 MPU 和 DSP 应力测试的参考测试源代码的指导?
用于试验室测试:对于 MPU,在1.1GHz 和1.5GHz 频率下为100% CPU 资源,对于 DSP,为特定时钟。

此致、
赵仁英

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 Processor SDK RTOS 中、我们没有这种功能。 让我检查一下我们是否有其他封装的器件。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我确认没有针对 Processor SDK RTOS 的任何应力测试。 可能有一些开源测试、如 coremark。 en.wikipedia.org/.../Coremark。您可以移植到 AM572x 并进行测试。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    感谢您的支持。
    我会将此信息转发给我的客户。

    此致、Cho Ernest