This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:比特率超过300安培时的流问题;WebGUI 问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613832/tms320dm368-streaming-issue-with-bitrate-more-than-300-webgui-issue

器件型号:TMS320DM368

您好!  

我们将在 DM36x EVM 上移植 IPNC 应用。 我们使用 SD 卡进行引导。

我们能够在 CVBS 输出上观看实况视频、并能够在 DM36x EVM 上使用 IPNC RDK 5.1.0录制视频。

但我们面临以下问题:-

我们无法以大于300kbps 的比特率流式传输 H.264编码视频。 我们使用 VLC 进行流处理、并附上调试日志。

2.我们无法访问基于 Web 的 GUI。

我们将通过命令行运行应用程序。 我们已经对 YUV 传感器指南文档中提到的 RCS 脚本进行了注释。

对于 GUI、我们使用64位 Windows 7和 IE 版本8。

请说明我们必须为上述工作做些什么。

e2e.ti.com/.../4135.DM36x_5F00_logs.txt

此致、

Amit Soni