This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AWR1642:在 Linux 上安装 Uniflash 时遇到问题...

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617200/linux-awr1642-trouble-installing-uniflash-on-linux

器件型号:AWR1642
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Linux

团队、

我的客户最近提请我注意 Uniflash Linux 安装程序的一些问题。 您能帮助确认并解决以下问题吗?

显然、安装程序似乎正在寻找特定版本的 libudev。 客户通过创建从 libudev.SO.1到 libudev.SO.0的 symlink 来解决该问题、以使安装程序运行。

最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    供参考:
    输出:LSB_RELEASE -A

    分销商 ID:Ubuntu
    说明:Ubuntu 16.04.3 LTS
    发布日期:16.04
    代号:Xenial
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lina、

    缺少 libudev.SO.1是 Ubuntu 16.x 版本的已知问题。 创建到它的 symlink 的方法是一种很好的变通方法、似乎不会呈现任何副作用。

    Uniflash 页面中对此进行了说明、但出于某种原因、Wiki 服务器对我来说处于脱机状态。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔