This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TCI6630K2L:CCS 66AK2L06

Guru**** 2555530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616361/compiler-tci6630k2l-ccs-66ak2l06

器件型号:TCI6630K2L
主题中讨论的其他器件:66AK2L06

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我正在研究66AK2L06评估模块、尝试改进 OpenCL、并需要为论文准备一份论文。

我还没有运行、构建、加载 TI 示例的任何示例。 我已经为 K2L 加载了 MCSDK、但它不包含 OpenCL 示例库。

此外、我已经加载了 ti-processor-sdk-linux-K2L-EVM、它包含了 OpenCL 示例、

此外、我找到了 BIOS_mcsdk_02_01并加载了它、其中包括 OpenCL 示例。其中一些示例与 ti-processor-sdk-linux-k2L-EVM 类似。

根据 OpenCL 演示和培训工具、有一种方法可以运行、加载和构建 OpenCL 示例。

但 K2L 不支持它,因为 OpenCL 演示文稿和培训工具显示,不存在 home/name/rootfsrt/usr/share/ti/examples/OpenCL/.... 方向。

无论如何、我已经将 BIOS_mcsdk_02_01 OpenCL 方向复制到 home/name/rootfsrt/usr/share/文件夹。 我已经通过 USB 连接到 EVM、并在 OpenCL 示例中执行 make 命令、它返回错误(致命错误:cl/cl.HPP:没有终止此类文件或目录编译)。

我希望我已经清楚地写了我的问题。

我该怎么做? (有时)

如何在 EVM 中管理编译、加载和运行 OpenCL?

我还对 OpenCL 感到困惑;很明显、它是一个异构程序、尤其是在 ARM 和 DSP 之间、我想知道这一点;

我是否需要在 ARM 内核中生成.cp 文件、并使用 CSS 在 DSP 中构建另一个文件? 以及如何实现?

我们需要清晰的演示和解释吗?

感谢您的耐心(很抱歉、存在长期问题(-P)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将此内容转发给 OpenCL 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在以下文档中(downloads.ti.com/.../intro.html)
    66AK2L 66AK2L EVM 未提交用于符合性处理器 SDK 的 K2L 的描述。
    我想这是关于 Khronos 组织的。 66AK2L EVM 支持 OpenCL。 如何实现?
    我变得困惑了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    重置失败、内核4 (评估:-1001、错误:-105)
    错误:DSP 超出复位失败

    是否有适合您的熟悉错误?
    我尝试在 K2L EVM 中制作 OpenCL 向量添加示例。
    谢谢