This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SX:使用&quot 的 NDA 要求;用于 Vision&quot 的 Linux 和 RTOS 处理器 SDK;

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615845/tda2sx-nda-requirements-to-use-linux-and-rtos-processor-sdk-for-vision

器件型号:TDA2Sx

您好!

  我们正在开发基于 TDA2x 的新产品。 我们最近从 此处下载了"Linux 和 RTOS Processor SDK for Vision"。  

   我们找到了一个文档 (processor_sdk_vision_03_00_00_00\vision_sdk\docs\TrainingSlides \TI NDA ADAS Platform Update Oct2016.pdf)、其内容为"TI 机密–NDA 限制"。 可能还有几个文档存在 NDA 限制、我们不确定。

  我对此有几个问题。 请帮帮我。  

   问题:  

1) 1)是否需要与 TI 签署 NDA 才能使用 "Linux 和 RTOS Processor SDK for Vision?

2) 2)我们必须与我们的第三方供应商(负责执行一些与 BSP 相关的工作)共享 SDK。 要与我们的供应商共享 SDK、需要遵循哪些步骤?  

  提前感谢。

此致、

SAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Santosh、

    与版本2.xx 不同、使用 VisionSDK 版本不需要 NDA。 3.0。

    我已经使用 VisionSDK 来评论第三方供应商是否有一些特殊要求。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yordan。

    此外、我们希望将 SDK 传递给我们的第三方供应商(这些供应商可能不是 TI 注册的第三方供应商)。


    此致、
    SAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    VISION SDK 不再需要任何 NDA 限制。 VSDK3.0目前处于"TI 文本文件"许可证下、您可以在其中下载、修改和重新分发。 这里唯一的限制 是、它只能在 TI SoC/平台或器件上使用

    此致、Shiju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Shiju。