This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5718:无法下载 SDK

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617080/linux-am5718-not-able-to-download-sdk

器件型号:AM5718

工具/软件:Linux

   无法从路径下载适用于 AM57xx 的 Linux SDK。

有人能帮我下载适用于 Linux 的 SDK 吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这一定是您遇到的一些本地问题。 下载适用于我。