This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM572x:使用 DSP 的 AES 硬件加速器

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612286/am572x-using-aes-hardware-accelerator-from-dsp

我似乎找不到 TI 的任何直接文档。  希望您能提供帮助。  对于 AM57x 系列、DSP 是否可以通过其中一个互连访问加密加速器块?  想知道 DSP 是否可以使用硬件 AES 加速。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间...我正在升级这个...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以通过 DSP 访问 AES 硬件内核公共端 HIB。  TI 没有通过 DSP 运行的 AES 驱动程序/软件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我有一个后续问题、由于 IP 块的性质、我认为我知道答案、但无论如何我都会问。

    TI 能否提供有关加密 IP 块的详细文档? 足以允许客户在 DSP 端创建自己的驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、
    加密文档处于 NDA 状态。