This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:F20引脚连接

Guru**** 2567675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614032/am5708-f20-pin-connection

器件型号:AM5708

来自客户:

我们能否验证 AM570x 上的 F20焊球是否应为无连接。  数据表指出、它应该是无连接、但参考设计(文档编号:518202)将一个2V LDO 连接到它。  假设这不是必需的,但我想问这个问题是肯定的,请参阅下面的详细信息。

 

产品说明书

 

 

参考设计原理图

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM57x 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rogerio、

    如数据表中所述、F20焊球应为无连接。

    此致、

    Melissa