This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8168:在 Linux 中支持同步 H.264编码

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611668/tms320dm8168-simultaneous-h-264-encoding-support-in-linux

器件型号:TMS320DM8168

您好!  

我们正在寻找一种解决方案、在该解决方案中、我们需要使用 H.264编码器对传入的 HD 视频进行编码(通过 PCIe 来自 FPGA)。

我们知道 DM8168支持 HD 视频的三种同步 H.264编码、但我们想知道使用 Linux 是否可以同时对 HD 视频进行三种 H.264编码?

或者、让我们知道如何对其进行测试以支持 同步编码的这一功能。

谢谢、此致、

Mithun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mithun、

    您能告诉我您使用的是哪个软件 SDK 吗?  

    H264编码器支持多通道编码。 您能告诉我您到底在看什么吗?  有关更多详细信息、请查看编码器数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prashanth、您好!

    我们计划使用 Linux、因此我们将 ezsdk_dm816x-EVM_5_05_02_00用于 DM8168。
    我们正在寻找输入帧的3个同步 H.264编码、分辨率为1400x1050@30。

    谢谢、此致、
    Mithun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mithun、
    3不能同时1080p@30。 但3、1400x1050@30应该是可能的。 请参阅编码器用户指南、了解更多详细信息和确切数字。