工具/软件:Linux
你(们)好
我们使用的是基于 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.01.00.06的 Sitara am5728处理器。
这就是我们所遇到的。当我同时使用 LCD 和 HDMI 时、只有 HDMI 显示 矩阵 GUI、LCD 显示 Weston。我们希望让 LCD 显示 矩阵 GUI、而 HDMI 显示 Weston。
在文件 am57xx-evm-common.dtsi 中、我们设置 display0 =&lcd0;display1 =&hdmi0;
它没有什么变化,这对我来说是很困惑的。
我还尝试使用命令"unset WAYLAND_DISPLAY""Weston --tty=1 --connector=36 (LCD id)"
然后 LCD 将显示 Weston 接口、但串行将在"launching '/usr/libexec/weston-desktop-shell (启动')"停止
当我按 Ctrl+c,串行打印时
^C[07:34:48.774]/usr/libexec/weston-desktop-shell 在信号2上死亡
[07:34:48.774]捕获到信号2.
[07:34:48.774]错误:/usr/libexec/weston-desktop-shell 显然根本无法运行。
正在退出...
LCD 将显示 tty1终端接口。
我的问题是:
为什么 am57xx-evm-common.dtsi 不能更改默认显示和第二个显示?
Weston 错误的含义是什么?
3.我是否有其他方法可以将 矩阵 GUI 从 HDMI 更改为 LCD?
我们将感谢您的任何帮助。
谢谢。